極薄オートのレビュー
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 17346622
半自動、マニュアルを使って来ましたが、個人的には名機かなと思います。
半自動が叩いた瞬間に空中分解し、マニュアルがすり減って割れてきたのを気にこの全自動にしました。
他の全自動を知らないので、最初は 薄いか?半自動と同じくらいだが? と思いましたが、薄いんだと思います。
重さについても、半自動に比べると格段に軽く、回転の音的にはマニュアルに近い気もします。
テグスの位置も、半自動に比べて低く、マニュアルの感覚で切れました。
テグスの長さはちょっと長い気もしたのですが、こんなもんだろうと今は気になりません。
テグスの装填も、取り外しなしで通して回せば済むので本当に楽です。
ただ、テグスの減りが早いです。半自動、マニュアルの1.5倍くらいでしょうか。
角型、丸型、2.2mm、2.4mmと色々試していますが、今のところどのテグスでも支障なく使えています。
2回ほどテグスが出なくなりましたが、巻き方が良くなかったようで、一度すべてを外して巻き直したら元に戻りました
根元で切れた時の調整がちょっとめんどくさい気はしますが、長さを気にすることなくずっと刈り続けられるというのはとてもありがたいです。
地面側の部品の減りが早そうなので、予備を買っておこうと思います
- 用途:
- 草刈り時ワイヤー使用の時
- 対象商品:
- 17346622
各社の色々なタイプを使用した中で性能は、もとよりシンプル構造でワイヤーとのトラブルも少なく作業効率よくコストパフォーマンスも大変良いと思います
- 用途:
- 5つめの自動繰り出し系
- 対象商品:
- 17346622
これ最高です!草刈歴20年ほどで手差しから半自動、全自動と色々と使ってきましたがストレスなく使えたのはこれが初めてです。ちょっと短いか?と思ったらエンジンの回転数を調整して簡単にバランスが取れますし、軽くて薄いので取り回しがとても良いです。コードを新規に巻き取る際に、「薄い」が上に手が滑ってカチカチ回しにくく感じましたが手袋をすれば問題なしです。本当に良く出来た商品です。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 17346622
巻き取りも楽ですし、自動繰り出しも順調に機能するので、非常に使い勝手のいい商品です。草刈りの作業効率はかなりアップしました。地面と接する部分の交換部品の取扱いがあると尚いいと思います。
- 用途:
- 広場の除草作業
- 対象商品:
- 17346622
ナイロンカッターは2台目ですが、この極薄のカッターの使用初日で感じたことは以前のものより軽くて使い易い、また 刈取り時の音が『けたたましく』ないので周りに気にしなくて良い。
- 用途:
- 草刈機に取り付けます。
- 対象商品:
- 17346622
いろいろ試してみましたが、最終的にこれがいいと思いました。
一日持たずに紐が無くなるほど、バリバリ刈ります。途中紐が無くなってもばらさずくりくり直ぐ巻ける。草刈りは体力勝負、ちょっとしたこともおっくうになります。外さなくても紐が巻ける。これでしょう。少し重いですが、安定性もありいいと思います。
- 用途:
- 墓地の草刈り
- 対象商品:
- 17346622
私は熱海市のあるお寺からの依頼で墓守の仕事をしています仕事は多岐にわたりますが墓石のない墓地の草刈りの仕事を主にしていいます とても小石や砂利が多いので金属刃はとても使えませんのでナイロンカッターを使ってます今回私が初めて使ったのは極薄オートでした始めは2・4ミリコードでやってみましたが繰り出しが早くて直ぐにコードがなくなりました丁度3ミリの角形コードがあったので2メータを巻き付けて刈り始めたら
これが半日使いましたこれは驚きでした なんでもやってみるものですね
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 17346622
ナイロンカッター、6種類ぐらい使いました。私には、NO 1のナイロンカッターです。
エルバのコードで、粘着は一度もございません。
よく刈れます。ホンダの25cc草刈機です。3.4mmのエルバ3は太すぎました。切れなくはないけど。
4、5、6は相性良かったです。
- 用途:
- 際刈り作業用
- 対象商品:
- 17346622
道路と縁石の隙間に生えた草刈りに購入しました。
今までは草カキや金属刃で行っていましたが、年々範囲が広くなり除去作業に時間がかかりました。また、畑の脇の場所で除草剤の使用も出来ず、今回購入に至りました。思いのほか良く切れますし、周りを確認し角度を調整しながら作業することで溝の中まできれいに取れます。ワイヤーの調整も気にせず出来ます。ただ周りに結構散らかりますので周囲に気を遣う作業が必要ですね。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 17346622
レビューではとても良いように書いてありましたが、しょっちゅうコードが長く出過ぎて内部でからまったり、カチカチ回すのが引っかかって回らなかったりと分解修理ばかりで時間の無駄が多すぎます。
商品の当たりはずれがあるのでご注意を。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 17346622
薄型だから地面すれすれに刈れます。
自然にコードが出るようですが,あまり実感しません。
まあー刈れてるからよしとしましょう。
チタン入りのコードに取り替えて使ってみます。
30分使って今のところ問題なし。
- 用途:
- 使用する前に構造を見ようと分解して組み立てようとすると組み立てられない。
- 対象商品:
- 17346622
紐が全然巻けない。やり方が悪いのだろうがチンプンカンプン。そうこうしてるうちにスプリングの1つが変形しちゃって1度も使用しないうちに使用不能となってしまった。モノタロウさんでは部品は扱ってないようなので、どこかで探して見ようと思う。モノタロウさんでお買い物して初の失敗商品で軽くショックです。説明書が判りにくいのか判読能力が無いのか?当たり前のを買えば良かった( ̄▽ ̄)
ご不便をお掛けしております。
弊社でご購入頂いた商品に関しましては、なるべく部品供給できるように努めておりますので、一度お問合せ頂けましたら必要部品をご確認させて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。