水道用塩ビ管 0.25Mのレビュー
- 用途:
- ステムシャフトベアリングレース圧入のため
- 対象商品:
- 17432388
ステムシャフトにベアリングレースを圧入するために購入しました。ベアリングレースら傷を付ける恐れが少ない塩ビパイプで、レースを叩き込みます。
- 用途:
- 自作集塵機の作成
- 対象商品:
- 17432363
集塵用の外径12mmのホースがちょうど入る内径だったので利用しました。ちょうどいい長さで売ってたので良かったです。
- 用途:
- バイクメンテナンス用に
- 対象商品:
- 17432363
深さ150mmプラグホールのメンテナンスをするときに点火プラグを残して清掃可能な円周にワイヤーが埋まっているブラシをを探していましたが、ないので自作することにしました。
この水道管用プラスチックパイプを見つけたのですが、外形が2mmほど削る必要が出たので、グラインダーで外形を削るときにセンター穴付きゴム栓を2つ購入し、六角プラスビットの350mmを挿入。片側に電動ドリルで回転させてまんべんなく外周を削りました。
そのあと長さを合わせたり三日月に削り落として、真鍮線のを埋め込んで清掃が可能となりました。
- 用途:
- 用途外使用
- 対象商品:
- 17432388
オートバイのステムベアリングを打ち込む際に使用しました。
ホームセンターだと一番短くて1mの物しかないので、0.25mのこの商品が丁度いいサイズでとても助かりました。
- 用途:
- 水道配管変更工事用
- 対象商品:
- 17432345
長い塩ビ管ばかりなので、こういう程よい長さの塩ビ管をラインナップしていただけるのは有難い。水回りを少々使いやすく変更する際には便利。
- 用途:
- 自作サイクロン集塵機の工作用
- 対象商品:
- 17432388
自作サイクロン集塵機にこのサイズがちょうど良かったので購入してみました。1mとか長いのは不要なのでこの短いのがあって良かったです。品質ももちろん問題ないです。
- 用途:
- 差し込み式のハンドルの代用に使用
- 対象商品:
- 17432388
水道用の用途ではありません
外径37.5ミリの物を探していましたが、逆に大きい方に誤差があり削って作るはめになりましたが、役目をはたしています
- 用途:
- 屋外ゴミ箱のハンドルの材料として
もうちょっと長い切り売りサイズがあると便利かと思いました。
1m×4本売り、250mm×1本売り、の他に、500mm売りの需要あると思うけどな。
- 用途:
- 給湯器のドレン配管修正・・・
- 対象商品:
- 17432354
雑なリフォーム業者が 90°エルボで配管し、
結構な頻度でドレンの滞りが発生していた処を、
給湯器の仕様書通りに
45°エルボ(クボタケミックス TS45L)で整える際に適用。
SK11 PC-32 にて必要な長さで容易に切断、
クボタケミックスAO100G にて接着し作業を完了した。
作業後の経過は良好、ドレンの滞りは生じなくなった。
コレは蛇足だが、配管として適用されなかった切れ端は、
様々なシーンで工具として活躍している。