フェンスネット ロールのレビュー
- 用途:
- 玄関前の目隠しに
- 対象商品:
- 52885586
工事現場でよく見かけます。
それを自宅で使おうと思い注文しました。
大きい窓掃き出し窓に直に貼ってみようか
それともよしずみたいにしようか、考え中です。
全く見えないということもないので
- 用途:
- マンションベランダの目隠し
- 対象商品:
- 17493482
1重だと薄いように感じたので2重にすると大丈夫でした。ハサミで簡単にカットできカットしてもほつれたりせずとても気に入っています。直射日光に当たるので色落ちしても50mあるので、またつけ直します。つけ方は結束バンドを使いました。色も可愛いくベランダが明るくなりました素敵な商品をありがとうございました。
- 用途:
- 作業場の間仕切り
- 対象商品:
- 17493482
昨年も、購入して使用しました。とても良い出来栄えでしたので、
今年も、さっそく購入して使用したいと思い、注文しました。とても良いです。
- 用途:
- 脱走防止用フェンスに使用
- 対象商品:
- 52885586
子供の脱走防止用に購入しました。
単管バリケードに取り付けて使用しています。
切り口がバタバタするので、もう少し地厚だとありがたいかな?と思います。
- 用途:
- 現場の立ち入り制限時
- 対象商品:
- 17493482
単管パイプを刺して綺麗に設置できました。1巻きに1mほど、ネットが切れている部分が残念なところで、あとは何の問題もございません。
- 用途:
- 隣地境界の目隠し
- 対象商品:
- 52885586
フェンスが低いので2mパイプを5m間隔で打ち込んでネットを張り目隠しにしましたが思ったより丈夫で目隠し効果もあり満足しています。
- 用途:
- 目隠しフェンス
- 対象商品:
- 17493482
既存ブロック塀の上に、二重にして高さ50cmの目隠しフェンスとして取り付けました。数日経ちましたが今のところ、風雨に耐えています。
- 用途:
- 法面除草の飛散防止
- 対象商品:
- 17493482
ぶたピンにあらかじめネット上下に通してある紐を引っ掛けてスムーズに設置ができました。1人でも設置が可能な軽さで作業効率がはかどれます。
- 用途:
- 家屋解体現場の整地完了後.近隣との地境フェンスとして
- 対象商品:
- 17493482
使用用途はさまざまだと思いますが軽量で使い勝手がよく重宝しました。欲を言えば上下に通っているナイロンのガイド紐がもう少し太くて張りの強いものだと良いかなと思いました。
- 用途:
- 現場周りの養生用のネットフェンスとして使用
- 対象商品:
- 17493482
木杭を使ってフェンスのように設置して使用しています。風通しの良いところは風を受けて木杭が倒れそうになる場合もあります。そのぐらい目が細かいです。3か月も屋外に設置すると色があせてきますが耐久性は問題ありません。使い捨てと思って使うには十分です。上下に入っている白いロープ状の芯のような部分は、3か月もたつと劣化して触ると切れてしまいますが、使用上は問題ありません。
- 用途:
- ベランダの日よけ、目隠し
- 対象商品:
- 52885586
グリーンリーフフェンス(リーフラティス)を入手するまでの仮に使う。目隠しとして薄ければ2重にできる。べランダ手すりの目隠し日よけに使えるだけでなく、日よけ棚のような屋根部分にも使えるので便利。(リーフだと屋根部分には使えないから)薄いので取り付けには工夫と細工が必要。仮設を安価にするなら園芸用支柱と結束バンドを使用。最近の化学製品は、耐久性より環境のことを配慮した素材が多いので、色落ちと使用期間が不満(3年はもたない)
- 用途:
- ドッグラン
- 対象商品:
- 17493482
自宅裏庭に犬の遊び場の囲いとして使用しました。小型犬なので高さが1Mも必要が無く半分でカットして使ってみましたが問題無く良い感じです。色的にも明るい感じがとても気に入っています。