【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmのレビュー
- 用途:
- 穴あけ治具製作
- 対象商品:
- 17455725
木材に45度の穴を開ける治具を作る為に使用しました。
規格品だと治具に合ったドリルを選択する事になりますが、ドリル径に合わせて治具を作成できました。
- 用途:
- 自転車ヘッドチューブ径変換アダプター
- 対象商品:
- 17456617
ママチャリのフォークをオーバーサイズのものに交換したかったのでこのパイプを買いました。
フレームに溶接して剛性バッチリです。
肉厚なのが良いですね。
値段もリーズナブルなのでこの価格で続けてほしいです。
- 用途:
- 有害鳥獣追い払い用の花火の発射台
- 対象商品:
- 17456425
有害鳥獣追い払い用の花火の発射台に使用しました。購入した際に付属していたものは、誤爆した際に周囲に飛び散り危険でしたが、これを使うと誤爆しても中で爆発しますので安心です。
- 用途:
- 竹枝の叩き落とし
- 対象商品:
- 17455664
径1インチの肉厚5mmを考えていたが、外径が大き過ぎて、片手で扱うのは少し重た過ぎた。しかし、鉈で枝落としをするより効率的で十分に満足いくものであった。
- 用途:
- 治具の作成
- 対象商品:
- 17454018
某メーカーの釣り具のリールを分解するための治具作成に使用しました。
3分割の溝を切って、内外面を少々削るだけで完成。
ホームセンターで手に入らない規格なので、非常に助かりました。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 車のヒターのパイプに
- 対象商品:
- 17453975
17.3の肉薄のパイプが無くパイプにビート作るのに1.2の肉厚パイプが有り助かりました
ご意見ありがとうございました
- 用途:
- 別途 購入した「ビッグカート」の踏み部のパイプの強度が心配されたので、その補強用
- 対象商品:
- 17456635
思ったよりも太くて重かったのですが、逆に良かったです。
(作業者が全体重をかけて踏むことがあるので)
迅速に対応いただき、誠にありがとうございました。
- 用途:
- マフラーのフランジ制作
- 対象商品:
- 17457326
探していたものがやっと手に入りました。てか、あることに気づきませんでした。
少量で買えるのでコストも抑えられます。
- 用途:
- 楽器(チューブラベル)修理時に部分的に切断の上使用
- 対象商品:
- 17456425
旋盤加工もしやすく材質的にも目的にマッチし満足している。
- 用途:
- ヨットのアンカーローラーの穴が太すぎるので、穴径を細くするのに使いました。
- 対象商品:
- 17454203
ちょーど良い太さのものがあって、しかも必要量のみ購入でき、助かりました。
- 用途:
- 塩を使用する機械の部品用に加工しました。
- 対象商品:
- 17457238
極小の材料が欲しい時に大変助かります。鋼材の場合は4.0m以上の材料に
成り不要な部材に成ります。寸法も色々あり助かります。
- 用途:
- 加工して解放バルブの作成
- 対象商品:
- 17454815
多分、切断する再、工具で締め付けが強すぎて3/100程度潰れ変形ておりました、 加工用の冶具に入りません、最低です、仕事が止まってしまいました。DIYでやっているわけでは無いので出荷時のチェックも現場にお願いしてください。
- 用途:
- 浄水器作成に使用。
- 対象商品:
- 17455122
オプションで長さ指定項目が有ったので、長さを指定して手配したのに
希望の長さにカットされて無かった。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。