カグスベール 角キャップのレビュー
- 用途:
- 客室で使用
- 対象商品:
- 17501155
床が木質フローリングなので傷防止には最高です。色々なメーカーの物を使用しましたが、これが耐久性が一番高く、床材への侵害性が一番低く感じます。これからもこの商品をリピートします。
- 用途:
- 椅子のカバー
- 対象商品:
- 17501155
椅子を動かす際、滑らず、床を傷つけてしまい困っていましたが、このキャップをしたことにより、滑りも良くなりましたし、床の傷もつかなくなりました。家具を購入時はキャップも一緒に買うべきだと思いました。
- 用途:
- 介護用に便利です。
- 対象商品:
- 17501146
椅子に着席したままの移動が非常に楽になりました。従来は力いっぱいで
椅子を動かしていたのですが 気持ち的にも快適です
- 用途:
- 椅子を滑りやすくするため
- 対象商品:
- 17501146
買い換えた椅子が、東レ製ループカーペットでは殆ど滑らないことから、本商品を購入しました。
滑らかに滑るようになり、満足しています。
- 用途:
- ベッドの上げ底
- 対象商品:
- 17501182
ベッドを2cmほど高くしたくて購入しました。
これだけだと8ミリくらいの厚さしかないので
シールのゴムシートを中に入れました。
45ミリ角の脚なので元々の付属品かのように
ちょうどぴったりでした。
付けたあとの移動も楽で買ってよかったです。
- 用途:
- 今付いているキャップがやや大きく、直ぐ外れてしまうので、1サイズ小さい物に交換。
- 対象商品:
- 17501155
ぴったりで外れることも無く、滑り具合も良好で、換えてよかったです。
- 用途:
- ダイニングテーブルに
- 対象商品:
- 17501155
ダイニングチェアに「カグスベール 長方形キャップ」を使ったときは良い感じで動かせたが、たいして重たくない無印良品のダイニングテーブルに「カグスベール 角キャップ 25~28mm」を装着したところギシギシして、付けない時よりも動かしづらくなった。
耐荷重オーバーなのか不良品なのかはわからない
- 用途:
- イスの脚に装着
- 対象商品:
- 17501155
床を傷つけたくないのと、イスを引くときに音がするのが嫌で、フェルトのシールタイプのものを張り付けていましたが、汚くなるので困っていました。
これは、きっちり脚に装着できて、フェルトのようにボロボロにならないので、とても良いと思います。
- 用途:
- 椅子の脚につけて椅子の脚の保護と床との接触面の保護
- 対象商品:
- 17501155
内径25~28cmの椅子の脚ならフィットします。家にある椅子の脚の大きさがよくわからないならこれをおすすめします。
- 用途:
- 椅子の脚に。
- 対象商品:
- 17501146
こちらのキャップは、非常に滑りがよく、何度もリピートしていますが数年に一度、ゴムの劣化により交換が必要となります。
- 用途:
- 椅子の脚がフローリングを傷付けないようにと思い試してみた。
- 対象商品:
- 17501137
以前は靴下様のものを試してみたが摩擦で短い間に破れてしまったが,この製品は設置面が自己潤滑性がある樹脂なので気楽に引き摺れるし擦れ音も小さくてとても良い。椅子の前後の脚の形が若干異なるのでひと回り大きいものも買ったが,このサイズが適当だったので残り3脚のために再び購入した。