溶接用かぶり面のレビュー
- 用途:
- 舟の係留冶具の製作他に使用します。
- 対象商品:
- 17746636
このコストでバンドが寸法調整可能なので、適度な位置に固定が出来て非常に便利だ。
まだ夏場に使用していないので、どこまで熱気がこもるか?視界が確保できるか?確認したいところである。
- 用途:
- 溶接機付属の片手面から、かぶり面に付買い替え
- 対象商品:
- 17746636
安かったのでこんなものかな・・・・。
以前購入した「MonotaRO 内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用」とサイズが合わず保護プレートをアクリルカッターでカットしないといけませんでした。
液晶自動溶接遮光レンズに付け変えて、両手が使える様になったので作業が楽になりました。
遮光レンズじたいサイズに気を付けて、大きいサイズの自動溶接遮光レンズにする事も出来るのは良いと思いました。
安価で大きいサイズの自動溶接遮光レンズにしたら、視界が広がる気がします。
残念な点:
1.保護プレートが、そのまま使えたら良かったです。4mmほど高さが長かったです。
4mm程度なら小さくても装着・使用に問題無いと思います。遮光レンズサイズと同じサイズの保護プレートサイズに揃えて欲しかった。 サイズの統一性がなっていないのが残念です。
2.ヘッドバンドの調整は、簡単なマニュアルと言うか調節用の使い方メモが欲しかったです。 調節方法に気付くのに多少時間が変わりました。(初めてかぶり面を使う方には不親切です。)
3.面位置の固定が無段階で上げ下げする度に位置が変わるので、無段階で無いヘッドバンドだったら良かった気がしますが、面はそのままで遮光レンズだけを上げられるので良しかな!?
ヘッドバンドだけ交換も一時考えました。 面上げをしないと面内に熱がこもるので、遮光レンズだけを上げていたら面内に熱がこもってしまい、体温での結露が発生します。
4.「MonotaRO 外側保護プレート用」も「MonotaRO 内側保護プレート用」と価格は変わりませんが、材質が書いていないので「内側保護プレート」を外側に使っても問題無いか分かりません。
以前から言っていますが、商品情報は明確に公表して欲しいです。
以上から評価は普通。 MonotaROの溶接用面のプレート・ガラスのサイズが統一化されていれば、評価は満足だったかもしれません。
MonotaRO系のPBブランドの総合互換性を考えて頂いていれば文句無しです。
- 用途:
- 鉄骨製の取付など溶接
- 対象商品:
- 17746636
以前溶接の時手持ち仮面を使用していましたが、所詮素人です片手仮面がではなかなか上手く溶接ができない。片方の鉄骨を支えながらの溶接は大変です、やっぱりカブリ面ですね期待いています頭の調整もスムーズにでき目の前も開くしいいと思います。
- 用途:
- 溶接作業時に使用
- 対象商品:
- 17746636
自動減光グラスは以前から使用していたので
顔焼け対策に超安いこの商品を購入しました。
自動グラスを付けてこの商品の黒いガラスを外して
使用しています。
今までと違い顔全体が保護されるので焼け無くて良いです。
当然、両手が使えるので溶接がとても楽です。
素材は値段なりですが、私には充分でした。
ちなみに透明なレンズで使用しているのでグラインダー作業でも保護面として使用しています。
- 用途:
- エンジンスタンド?作ってみようかな。
- 対象商品:
- 17746636
溶接するには形から入ろうと決意し一揃えしてみました。ど素人の溶接ですから、ケガの無い様に半分遊ぶつもりで半自動溶接機を使いこなそうとしています。チャラ男ではないので、モノタロウの真面目な商品が気に入りました。
- 用途:
- 当然溶接に使用
- 対象商品:
- 17746636
モノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が使えるとの事ですが、品番XA-2002が無いので評価を下げさせて頂きます。
他社製の自動溶接遮光面外側保護プレートを使う事にしました。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 溶接時に両手を使いたかった
- 対象商品:
- 17746636
片手で持つより両手を使いたかったので購入しました。
いざ使ってみるとなれないのか鼻が痛い。。。
たぶん私の使い方がまずいのでこれから位置など補正します。
- 用途:
- 自動調光フィルターを入れて溶接
- 対象商品:
- 17746636
安い調光面は多数ありますが、
外側に付けた90×110mmの調光フィルターを
跳ね上げることが出来るものは少ないので
この商品を購入しまほsh
樽型の昔ながらの手棒溶接面の形なので
背面からの光が、内側ガラスに写り込みます。
呼吸気で内側全体が結露します。
不満点はありますが、値段を考えると
「やや満足」あたりでしょうか・・・
- 用途:
- 溶接作業
- 対象商品:
- 17746636
レンズのみ自動遮光レンズに取り替えましたが、跳ね上げ式の為利用価値が高い。耐久性はまだ解かりませんが頑丈で作りはしっかりしていますので6ヶ月位使用して故障しなかったら又リピートします。
- 用途:
- 溶接作業時
- 対象商品:
- 17746636
同型の面で内、外のプレートが同じワイドビューサイズの面を持っていて、外側を標準プレートサイズの自動遮光プレートに交換したくなり購入しました。結果は想像していた通りの使い勝手と頭が小さいのですがベルトのフィット感も良く非常に満足しています。ただTIG溶接をするのにスズキッドのPM-10Cという調整式の自動遮光プレートを購入しましたが、厚みがあって保護ガラスを取り付けると取り付けられないので改善していただけると助かります。仕方がないのでTIG溶接には、内、外とも標準プレートサイズの同型面を使用しています。
- 用途:
- 溶接用
- 対象商品:
- 17746636
diy用としては安くてお勧めできます。
自動型がほしかったんですが価格を考えたら
こちらがベストだなと思い購入しました。
- 用途:
- 溶接作業時の遮光
- 対象商品:
- 17746636
頭の大きさに合わせるように頭頂と側面2ヶ所にネジがあります。そのネジは樹脂でできていますがねじりに弱く、5個中2個締め付け時に破断してしまいました。それでは使い物にならないので捨てることになりもったいないです。ネジ部の改善をお願いします。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。