クイックラミのレビュー

平均満足度 4.83 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クイックラミ ナカバヤシ
ナカバヤシ
   
すぐに使えるWスピード仕様 ウォームアップ約40秒(室温約25℃で100μm+薄紙の場合)、ラミネートスピード約44秒(A4サイズ100μm+薄紙の場合) 30分自動休止機能付、排出トレー付(取り出しワイヤータイプ)、100・150μmフィルム対応(150μmは薄紙のみ)、2本ローラー ローラーフリー機能付き 万が一フィルム詰まりが発生した時に、背面のローラーフリーレバーを操作して、フィルムを取り除くことができます。 3段階切換えスイッチ 100μm・OFF・150μmの三段階電源スイッチです。
36件中 21~36件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-12-18
用途:
ラミネート
対象商品:
17677792

電源を入れてからの、立ち上がりが早いので便利ですよ。

2018-10-23
用途:
掲示物作成
対象商品:
17677808

頻繁には使う訳ではないので、立上りが早いのが便利です。

2018-06-29
用途:
説明書作成
対象商品:
17677792

非常に使いやすくて何よりも立ち上がりが早く、待ち時間がほとんどないのが最高です。これまで使用していたものは、5分~10分待たなければならず、ちょっと使いたい時にこれは結構長く感じて使うのがおっくうになるものです。その点この機種は使い勝手で満点ですね。

1人が参考にしています
2018-05-30
用途:
ラミネート時
対象商品:
17677808

温度上昇が早く、待ち時間が短いため快適に使用できます。フィルムの厚さも選択できます。まだ購入から日は浅いですが、長持ちしてくれると良いなと思います。

2018-07-18
用途:
各種表示
対象商品:
17677792

立ち上り時間も早いのが良い。
コストと能力のバランスも良いのでおススメです。

2018-04-30
用途:
会社の書類整理
対象商品:
17677792

電源を入れてから、スタンバイまですごく早いので作業効率がいい。

2018-07-12
用途:
ラミネート
対象商品:
17677792

静かで良い。あとは耐久性がどうなるか。何か内部でカチャカチャ音がするのが気になるが・・・

2018-06-27
用途:
展示会の時
対象商品:
17677808

100uだと少しヨレが出ました。薄いコピー用紙だったので、厚めの用紙か150uを使ったら良いのでしょうか。

2017-08-07
用途:
屋外用表示物作成に
対象商品:
17677808

とてもコンパクトで収納しやすく、電源を入れてからの温度がすぐ上がり便利です。

3人が参考にしています
2017-10-20
用途:
掲示物
対象商品:
17677792

スイッチ入れたらほとんど待たずに使用できるし、スイッチを切り忘れても安心なので買ってよかったです。

2人が参考にしています
2017-10-15
用途:
駐車場に各種注意事項の掲載
対象商品:
17677808

立ち上がりも早くてとてもスムーズな作業ができ仕上がりも奇麗です

1人が参考にしています
2017-10-08
用途:
写真の保護に使用します。
対象商品:
17677808

バック機能がついているともっと良い。
A3ノビの使用できる分が安く出来るともっと良いですね。

2017-04-21
用途:
名刺大の会員カード発行
対象商品:
17677792

受付で随時会員カードを発行するのに使用するため、立ち上がりが非常に速いのは看板通り。そしてデザインと省スペースで窓口に配置するのにもってこいでした。

1人が参考にしています
2016-11-24
用途:
建設現場掲示文書等
対象商品:
17677808

レビューどおり、立ち上がりが早く、すぐに仕事に取り掛かれるのはうれしいです。本体もコンパクトだし、音も静かで購入して正解でした!

3人が参考にしています
2016-08-15
用途:
家庭で利用
対象商品:
17677792

確かにスタートアップが速いです。以前使っていたのは古い製品のせいか、電源投入してから10分くらい経たないとREADYのサインが点かなくて、その間に忘れてしまうこともしばしば。頻度の低い利用には、立ち上がりが1分程度の仕様はありがたい。A4サイズでもフラットできれいな仕上がりです。

2人が参考にしています
2016-07-04
用途:
社内の張り紙、図面の保護
対象商品:
17677808

コンパクトで使いやすいです。