組端子台 (60A)のレビュー

平均満足度 4.86 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
組端子台 (60A) モノタロウ
モノタロウ
539 / 税込 593
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
日栄電機株式会社 様2025-08-07
用途:
盤内の接続端子

他メーカーでは、このサイズはM5が多いのですがM6タイプが有りました。
探してたので助かりました。仕様は問題ありません。

2025-03-19
用途:
配線処理に使用

自作の電気評価治具にしようしました。
透明プレートの付け外しもやりやすくネジ締結も問題なく
出来ました。ネジを無くした場合に
追加購入できるものが安価であればなお良いです。

アーヴァンエコシス株式会社 様2024-10-15
用途:
社内の電気配線の分岐に
対象商品:
18569084

市販のものに比べて非常に安価で高品質。社内の電気工事の際はこれを指定部品として工事を発注しています。

2024-10-04
用途:
配線処理に使用

組付けに関しても問題なく配線できた。
ネジを失った際のネジ単体売りもおこなってほしい。
実際にネジを無くしてもう一個追加で買ってネジだけ使った。

2024-06-19
用途:
蓄電池の端子台
対象商品:
18569075

蓄電池の出入力端子台として60A2Pをリピート購入です。2Pですが銅バーで短絡させ100Aまでの環境で使用します。しっかりした作りで気に入ってます。

2024-01-03
用途:
配電工事
対象商品:
18569075

想像以上にしっかりした作りで満足しています。各部の精度も高く作業している時も安心です。

田路調査所 様2024-02-07
用途:
配線
対象商品:
18569075

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

2023-02-18
用途:
電制品のテスト用
対象商品:
18569075

電制品のテストの為、直流主回路を一旦端子受けするために購入しました。
主回路という事で端子台には十分な強度を期待していました。こちらの製品は十分な強度であると思います。太い電線も安心して使用できました。
タッチダウン式も出して欲しいです。

有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様2023-03-11
用途:
太陽光発電システム
対象商品:
18569075

太陽光発電システムの配線接続部に使用しています。コスパ的にもよい製品と思います。

有限会社 山新電機 様2024-06-03
用途:
分電盤作成
対象商品:
18569084

カバーがなくなることがあるので、カバーだけ売ってほしい

1人が参考にしています
2020-10-13
用途:
停電対応用設備のバッテリー周辺装置に使用しました。
対象商品:
18569093

バッテリー周辺設備は接続が不完全な場合火災等に繋がるので確実に接続できるものを探していました。
8SQと14SQの電線とダイオード等の接続に使いましたが、思った通りの製品でした。

1人が参考にしています
2020-02-26
用途:
車のバッ直の端子台
対象商品:
18569093

配線ヒューズが60Aだったので相当の端子台を探してましたが、中々無くて購入しました。しっかりした作りで安心して使用してます

2人が参考にしています
カーサーポートサービス 様2018-11-26
用途:
車のサブバッテリーの配線分岐
対象商品:
18569093

このサイズは、地方ではなかなか売っているお店が無いので助かります。電材店で取り寄せするより、monotaroのほうが早いので助かっています。品質も問題無しです。

1人が参考にしています
2018-09-27
用途:
ソーラーパネル電源
対象商品:
18569093

ガッチリしていて安心できます。
ネジがM6なので8sqをwでつないで
いますが勿体ないほどの余裕です。

村秀丸 様2018-03-10
用途:
漁船の3段ネットローラーの配線分配
対象商品:
18569084

漁船の3段ネットローラーの配線分配に使用していますが、若干海水が入る部屋なので錆が心配です。端子部分がステンレスで出来ているものがあると非常に助かります。

2018-01-18
用途:
溶接機器用配電盤
対象商品:
18569084

ベースもしっかりと配電盤に固定でき、太ものの電線を固定しても
しっかりしていて良いと思います。

2017-10-17
用途:
電源スイッチの中継
対象商品:
18569075

ケーブルを台座固定する事で、断線・ショート軽減でき安全性が高くなります。

2017-11-10
用途:
電気配線
対象商品:
18569093

迅速な対応ありがとうございます。
品質が高く申し分なし

エコ・パートナーズ 様2017-03-30
用途:
太陽光発電設備のパワコンの出力側(AC)no
対象商品:
18569084

大手端子台メーカーのものと比べてもそん色は有りませんでした。
価格が安い分お得かもしれません。

ばすぷすん工房 様2016-09-25
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
18569093

なんら問題は無かった。
普通に使用でき、とても良い感じ。