らくらくイスのレビュー

平均満足度 3.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
らくらくイス HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)
8,198 / 税込 9,018
三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-20
用途:
楽々椅子にいつを付けました
対象商品:
17682972

この商品写真では、椅子の角度を調整できるようになっているようです。
黒い蝶ねじのようなものが写っています。
私は脚立ではなく直立の梯子状のものに付けるために購入しました。
その決め手は、角度調整ができると思われる蝶ねじが写真に写っていたからです。
でも、実際の商品はそのようなものは無かったので、かなり残念です。
(梯子の間隔を狭くするなどが必要になりました。)
なので、商品写真を変更したほうがいいですよ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。また、貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。今後の検討課題とさせていただきます。

2018-11-27
用途:
木を剪定する
対象商品:
17682972

何もつけず立ったままだと安定が悪いから
らくらく椅子に座ることができるようになり本当に楽です。また台座に自分なりにクッションを固定して使用しています。欲を言えば、もう少し大きくしてもらえば(30x30)100点です。又、一連ハシゴでも脚立でも使えます。
脚立でもあらゆる形に対応しています。

2人が参考にしています