R-AIRのレビュー

平均満足度 4.00 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
R-AIR Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)
1,198 / 税込 1,318
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
鍋谷電気管理事務所 様2025-02-28
用途:
自転車修理

結構値上がりしましたね。昔は¥1000ーちょっと出せば買えたのに。軽いですが、破れやすいので注意です。

2023-06-27
用途:
自転車ロードバイク用のタイヤ
対象商品:
17778626

価格も手ごろで軽量で耐久性も良くコストパフォーマンスに優れています

2023-05-24
用途:
パンク時の交換として
対象商品:
17778626

何回も購入し使用していますがコストパフォーマンスが高く使用しやい

2022-01-22
用途:
長い目で見れば2ピースバルブがお得
対象商品:
50950052

「【注意】2ピースバルブ仏式は記載が無いけどバルブ長34㎜です」というタイトルのコメントにある通り、セミディープ以上のリムにはそのままでは使えないが、2ピース式はバルブ延長器具(バルブエクステンダー)を利用することで80㎜ぐらいまでなら対応できる。しかもエクステンダーは繰返し利用可能なので、長い目で見ればチューブ単価が1本200円ほど高い1ピース式の48㎜や60㎜よりお得になります。

2022-03-15
用途:
スポーツ自転車の部品交換・整備
対象商品:
17778653

レース以外の一般使用なら、超軽量のラテックス製チューブよりブチルゴム製軽量チューブの方がバランス(空気の抜けの遅さ・軽量性・価格)が良い。同カテゴリーのブリジストン・エクステンザやマキシス・ウルトラライトは使ったことがないので比べられないが…

2021-10-15
用途:
自転車メンテ
対象商品:
17778662

軽くて性能が良く 安価でバランスが良いためこのチューブばかり使用しております。またお世話になると思います。

2022-09-28
用途:
自転車のタイヤチューブとして
対象商品:
57764815

タイヤ交換の際に予備も含め3本購入しました。届いてまもなく交換しましたが、ほとんど走らないうちに、1本がバルブの根本でバーストしました。
返品不可の商品だったので、残りの1本を交換に使用しましたが、こちらも数日後、同様にバルブの根本でバーストしました。
以前も購入したチューブでしたが、こうしたトラブルはありませんでした。古い製品だったのでしょうか。残念でした

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、大変、申し訳ございませんでした。

有限会社 ユザラインサービス 様2021-10-18
用途:
ロードバイクのタイヤ交換時
対象商品:
17778644

バルブの長さやサイズのバリエーションが多数あり商品を探しやすい。長年に渡り使用してきたけど全くの不満がないので信頼がおけるので安心して使える点がいい。

2020-03-14
用途:
サイクリングの予備として携帯します。
対象商品:
17778644

触った感じはしっかりしたゴムチューブです。サイクリングの予備チューブとしてバックに入れています。

2023-04-02
用途:
ミニベロのチューブ交換
対象商品:
17778732

2本買って、1本目が1年ちょい、2本目が2年経たずにスローパンクチャーで使えなくなりました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2021-11-19
用途:
【注意】2ピースバルブ仏式は記載が無いけど、バルブ長34㎜です
対象商品:
50950052

到着した段ボール箱を開封してみたら「バルブ長34㎜」と書いてある!! これじゃセミディープリムには使えへんやん ( ノД`)シクシク…
「返品不可」の商品ではなかったが使用した500円引クーポンが無駄になることや返品時送料を考えると、不良在庫として保管するしかない。
「モノタロウのページにはバルブ長の記載が無い」と文句の一つも言いたいところだが、パナレーサーのホームページ等で確認することを怠った自分にも慎重さが欠けていた部分もある。恥ずかしながら、皆さんの参考になればと思い投稿しておきます。

3人が参考にしています
2019-07-31
用途:
26インチMTBのレストア
対象商品:
17778705

薄いですが、パンクが心配なくらいペラペラではないです。
ただ、タイヤレバーで引っ掛けると穴が開く可能性があるので、なるべく素手でインストールしたほうがいいかもしれません。
つけた瞬間にパンク、とか言うのは使用者側の問題です。
バルブナット、キャップの品質がいいです。細かいところまでしっかり作っていて、好感が持てます。
そこまで高くないですし、ダメになったらまた買おうと思います。

3人が参考にしています
2019-02-27
用途:
ロードバイクのチューブ
対象商品:
30170263

ブチルチューブの中では圧倒的に軽い。パンクについていろいろ言われている製品だが、今のところ私の経験上は問題ありません。

1人が参考にしています
2018-09-17
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
17778653

同一商品を使用しています。発送も素早く他の商品と購入することで送料無料でした。自転車関連の品揃えも豊富で次回も利用させていただきます。

2018-03-27
用途:
自転車のメンテ
対象商品:
17778696

ロングバルブが必要だったのでよかった。
余りないのでたすかった。

2017-09-02
用途:
通常使用及び予備用チューブ
対象商品:
17778626

走行中の軽快感が好きで以前から継続して使用している一品です。商品自体には不足はありません。

2016-09-30
用途:
サイクリング
対象商品:
17778653

割引期間に購入したのでお安く購入できました。非常に軽くて品質の良い高級感のあるチューブでした。また購入したいです。

2016-10-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
17778653

評判の良さと、安さでタイヤ交換時に取り付け。

2017-03-01
用途:
普段使いとして使用。
対象商品:
17778617

700×18-23C 用をビットリア・オープンコルサCX 23mmで使用。
ラテックス的な乗り味ですが振動吸収がいいように思います。ぺたっとしたグリップの感じが好きな人向け。
タイヤケーシングの内側に貼り付きが起こりやすいので、打ち粉や時々の点検をした方がいいです。
パッチでのパンク修理はできますが、デリケートではありますね。
使いっぱなしでメンテフリーをねらうのでしたら分厚い一般品の方が良いでしょう。
これ以上の軽量化は当面必要無いように思います。

1人が参考にしています
2017-11-02
用途:
通勤、サイクリング
対象商品:
17778748

このチューブに変えてからパンクしていません。リム打ちにも強いのかもしれません。