LED警告灯 電池式のレビュー

平均満足度 4.12 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED警告灯 電池式 モノタロウ
モノタロウ
509 / 税込 560
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。 【用途】工事時の安全対策として。
33件中 21~33件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-18
用途:
圃場のイノシシ警戒用
対象商品:
18472116

他の方も書かれていますが本体の電極があまりにも薄く初回に電池を入れてケースを締め付けただけで接触不良となります。一度も使わないまま破棄することになりました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2017-02-27
用途:
工事用の警告灯としてではなく、夜間サイドカーが故障して押して歩く時の危険防止用として使用。
対象商品:
18472116

LEDランプなので、電池が長持ちしてとても良いですね。この品質でこの低価格は有難いです。

有限会社プラネット・コンサルティングネットワーク 様2021-08-04
用途:
危険箇所の表示
対象商品:
18472116

注文コード27149474のアダプタを使って、穴無しコーンにも使える、とのうたい文句だったが、納まりが悪すぎて、グラグラガタガタで、使い物になりませんでした。、コーンが倒れたら、警告灯もアダプタも散乱します。それを防ぐために養生テープでベタベタ固定する必要があり、見苦しいの極致です。商品とは言えません。

2016-11-30
用途:
マンション改修工事
対象商品:
18472116

想像していたよりも視認性が良く満足しております。
電池寿命もだいたい1ヶ月間持ちます!

渋沢工業株式会社 様2016-10-18
用途:
道路工事の夜間警告灯ちして
対象商品:
18472116

大変明るくソーラーよりも良い、値段も格安なので盗難にあってもさほど、気にしなくていい。

2016-07-27
用途:
ソーラー式警告灯の補助で
対象商品:
18472116

思ったより電池が長持ちする、一カ月以上は余裕で持つ。使い捨てにはもったいなかった。

株式会社ヨコタエンタープライス 様2018-01-12
用途:
駐車場の車輌の誘導に使用
対象商品:
18472116

夜でも結構明るくひかり、ドライバーに正確に誘導できている商品。

2016-07-14
用途:
鳥獣害(猪、ハクビシンほか)の対策に
対象商品:
18472116

田畑の鳥獣害対策に何度か購入していますが、他の商品に比し大変安価で重宝しています。地域の仲間にもPRしています。

2017-01-20
用途:
屋外使用中
対象商品:
18472116

屋外で現在使用中です1週間問題無いです。
乾電池を入れる時ねじの部分にかえりが有り、しまりにくかった。

2015-12-09
用途:
危険箇所の表示
対象商品:
18472116

届いてすぐ本体をみてみるとスイッチも何もないので不安でしたが、電池を入れて暗くなると自動で点灯しました。先端がカットされているタイプのカラーコーン用ですが、普通のカラーコーンしかないので、ロープで先端に固定して使っています。しっかり夜光ってくれるので問題なく使用できています。

2人が参考にしています
2017-09-24
用途:
害獣対策として電撃柵と併用
対象商品:
18472116

電池ケースの電極の板厚が極端に薄く他の方が書かれていたように初回の締め方次第で歪みが生じ全く通電しなくなった。2個購入して2個とも買った当日に駄目になりました。アルミホイルで補修しなんとか点灯するようになりましたが電池が1シーズン持たず終了。日の当たらない場所での効果を期待していたのに残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します

株式会社アキオカ 様2015-12-11
用途:
夜間時の工事個所の表示
対象商品:
18472116

問題なし

2016-10-07
用途:
庭に入ってくるイノシシや猫脅しにしよう
対象商品:
18472116

3個注文した内の1個が点滅したりしなかったり。返品交換する前に原因究明したら、私の?電池ケースの閉めすぎと判った。マイナス側から上がって来る電極の丸棒とそれを受ける側のワッパ電極にケースの明らかに閉め過ぎによるへたりが出来た接触不良。箱には説明書も無くまた、電池を入れてケースを回すにも少し硬く、回す加減が判らず、どうしてもしっかり絞めてしまう。
もう少し、ワッパ電極の強度を増すか、カチ!と止まる構造にするか
説明書が無いならケースの絞めすぎに注意!との箱書きをお願いします。
電池交換の際に、事情を分かった同じ人がするとは限りませんから。
私の場合は、曲がりめり込んだワッパ電極にハンダを流し込み直りました。これから、買う人は電池を入れる際には 少し暗い部屋で電池
を装てんし点滅したところでケースを回すのを止めるべきです。
暗くなって点滅する構造だから、明るい所で電池を装てんして点滅しないが為に絞め過ぎ、私と同じ事になります。注文コード18472116

5人が参考にしています