アラムジョイナーE型異径のレビュー

平均満足度 4.23 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アラムジョイナーE型異径 アラム
アラム
749 / 税込 824
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-12
用途:
Φ4ブレードホースとΦ8ブレードホースの連結
対象商品:
18823342

Φ4ブレードホースとΦ8ブレードホースの連結に使用予定で購入。
Φ4ブレードホースとΦ8ブレードホースの連結は出来たのですが、ホースの角度が急だったためジョイントに負荷がかかり、Φ4側で折れてしまった。
ホースが真っすぐに設置できる場合はいいと思うが、曲がっている場合は注意が必要。

2023-12-28
用途:
モトコンポのキャブレター交換
対象商品:
18823333

モトコンポのキャブレター交換、定番のQR50キャブレターを取り付けするのにフューエルホースのサイズが違うのでこの異径ジョイントを使うことで問題なく取り付けできました。

2022-05-20
用途:
日産サファリY60用のヘッドライトウインドウォツシャーフィルターとして
対象商品:
18823333

このフィルター 4*6サイズは見事に代用ができました。

2021-01-04
用途:
ブローバイホースの変換
対象商品:
18823437

オイルキャッチタンク接続のホース径の変換に使用。問題なく接続、個数もあるのでホース交換時に一緒に交換しようと思います。

2人が参考にしています
2020-10-06
用途:
異径ジョイント ホース径変換
対象商品:
18823446

ホースの太さ変換に重宝に使っています。
種類も多いので助かります。
当然仕事量によりますが当方ではめったに使わないのでもっと少数梱包の物があるとうれしいです。

2020-02-08
用途:
ホースの連結
対象商品:
18823342

本製品とホースバンド2種類、計3点をまとめて満足評価とします。本当はもう少し長ければよかったと思いますが、発注時点で承知していたことなので問題なし。半年ほど前から「どうするか?」と考えていて、本製品を見つけることができラッキーでした。

2020-02-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
18823428

ブローバイカットのパイプ接続に使用します。ルート作成にジョイントが必要です。

2019-09-16
用途:
ペルチェの放熱(水冷)
対象商品:
18823428

個人での利用。口径に問題なし。よって使用に支障はなし。

櫻井製作所 様2018-10-21
用途:
浄水器のジョイント破損の修理。
対象商品:
18823412

始めに適合する寸法道理の物を求めたら、寸法よりやせていて水が漏れだし使い物にはならなかった。次に2ミリ位太いものを求め無理に押し込んで締めたら完璧でした。

2017-08-16
用途:
車の部品取付
対象商品:
18823437

オイルキャッチタンクの取付に使用。
車両側の取付部が15mm、タンク側が9mmだったため変換が必要でした。
金属のものより安くて助かりました。

2人が参考にしています
2017-06-07
用途:
デフ、ミッションオイル交換
対象商品:
18823437

サクションガンでは補充、漏れで作業にならず、ドリルポンプでのデフ・ミッションオイル交換時に吐出側ホースサイズ変換のため使用します。
接続部分はタイラップで縛って漏れはありません。

2017-05-19
用途:
ホースのジョイント

6mmを注文しましたが、実寸は5mmだった為 少しゆるかったです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。表記されているサイズは最大径になります。どうぞ宜しくお願い致します。

医療法人西病院 様2016-12-14
用途:
機器修理
対象商品:
18823358

ノギスで測ると6x8ではなく5.7x7.9でした。抜け止めの突起の最も高い部分でこうなので、合わせるチューブは少し小さい内径のものがよいです。モノタロウの内径5ミリのシリコンゴムチューブがちょうど6ミリ側にはまりました。上からバンドで留める場合は関係ないです。

1人が参考にしています