UVカットガラス飛散防止シートのレビュー
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
【用途】テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
2024-03-14
- 用途:
- 日光のUV/IR抑制・飛散防止
- 対象商品:
- 18863994
窓への野鳥の突入が時々発生する。窓が南東・南西に向いていて紫外線や赤外線が入りやすい箇所に施工。色調が殆ど変わらないので、スモークにしたくない部分には良い。
フィルム厚がそこそこあるため室内側からの断熱や結露防止能っも期待できる。
2023-08-25
- 用途:
- 窓ガラス 飛散防止用
- 対象商品:
- 18863994
作業場所近くのガラスが地震の際割れたら怖いと思い購入しました。
飛散防止シートは初めての購入だったので、メーカー商品にしました。
やらか過ぎず、硬すぎず(気持ち固め?)問題なく貼れました。
貼った窓と貼ってない窓を見比べると違いは判りますが、単体で見ると貼っているのか判らないクリア感です。
1人が参考にしています
2023-06-05
- 用途:
- 家の日焼け防止に
- 対象商品:
- 18863994
粘着面のフィルムのはがしやすさ、施工のしやすさ共に全く問題ありませんでした。ホームセンターでも結構高く、クーポン使用で安く入手出来たので良かったです。
2021-05-24
- 用途:
- 日焼け防止
- 対象商品:
- 18863994
年数が経つほど紫外線が強くなってきている為、床等の日焼け止めと暴風対策の為購入施工しました。断熱タイプも良かったですが、価格が高いのでアサヒペンのUVカットにしました。施工はスプレーとゴムへラが有れば施工できます。また断熱は入っていませんがUV99%カットの為か室内の温度が以前より上がらなくなりました。お勧め品です。
2人が参考にしています
2016-09-03
- 用途:
- 台風時の窓ガラスの補強、地震で窓ガラスが壊れた際の飛散防止
- 対象商品:
- 18863994
張り付け作業時は、シート自体に剛性があり二人作業をすれば皺がよったり、空気が入ったりすることは無い。貼り付け後も、外の景色の見え方は変わらず良い感じ。
2人が参考にしています
2020-06-12
- 用途:
- 店舗ウインドウガラスに貼る。
- 対象商品:
- 18863994
巾1.5mの面は割と奇麗に貼れましたが、2.6m巾の面はプツプツといたるところに気泡ができ難しかった。ヘラで何度も水分を押し出しましたが、かなり手間取りました。一人ではむりなようです ヘラでしごいた時のスジキズも多くやはりガラス面の掃除をきちんとしないといけないと思います。
1人が参考にしています