(09159)ナットのレビュー

平均満足度 4.78 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(09159)ナット スズキ
スズキ
66 / 税込 73
36件中 21~36件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-21
用途:
アクスルナットの交換
対象商品:
19519054

ハブベアリングの交換時に同時に交換です。純正品の安心部品。

1人が参考にしています
2019-11-19
用途:
自動車整備
対象商品:
18954407

JA11 リアアクスル脱着時にこのナットが錆びて再使用出来ない為こちらで購入しました。部品商に行く時間が無い時にネットで購入でき助かります。

2019-09-17
用途:
足回りオーバーホール
対象商品:
18954468

足回りオーバーホール時に使用しました
リフレッシュしていい感じです。

2022-03-16
用途:
HA23S ショックアブゾーバー
対象商品:
18954468

アルトHA23S のショックアブゾーバーに使用しました。ちなみにショックアブゾーバーはKYB:NSF1031でした。

2020-05-02
用途:
自動車整備
対象商品:
18954495

ドライブシャフトのブーツ交換に使用しました。純正品なので全く問題ありませんでした。

2019-09-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
18954407

純正品でしたので問題なく使用できました。
元々のナットがかなり傷んでいたので安心です。

2019-02-12
用途:
Ja 11ジムニー 車検対策
対象商品:
18954407

各ドライブシャフトの接続に使用されているナットが腐食しており、汎用ナットで代用しようと考えましたが、MonotaROさんで純正品番を確認しましたらヒットしました。思っていたよりかなり安かったので購入、車検のタイミングで交換しました。今まで腐食による強度低下や最悪事故など心配しながら乗っていましたがていましたが、これから安心して乗ることが出来ます。有り難うございました。

Grow電機 様2018-09-28
用途:
自動車整備
対象商品:
18954495

ベアリングと同時に交換しました。
ナットは締め付けずに注意が必要です。

2017-08-04
用途:
Ja11ジムニー予備品
対象商品:
18954407

純正部品が割引価格で購入できる唯一のお店です。今後とも宜しくお願い致します。

2016-11-23
用途:
カーメンテナンス
対象商品:
18954513

リアホイールベアリング交換時に必要なナットですが、純正部品を安価に入手でき満足です。

2018-05-18
用途:
スズキスプラッシュのドラムブレーキ調整時に必要。
対象商品:
19519054

締付けトルクは18kgです。
リコール改修時に作業したディーラーは、一部分を削って
叩き込めるようにして再利用を図っていましたが、
セルフロックナットは本来再利用不可な部品です。
地場のディーラーで注文すると納期が1週間以上掛かりますし、
営業時間が10時-19時で取りに行くのが難しいので
モノタロウで純正部品を注文できるのはとても便利です。

2018-09-26
用途:
オーバーホールに使用
対象商品:
18954382

HA22Sワークスのオーバーホールに使用、問題なかったです。

2018-01-17
用途:
mc22sのストラット
対象商品:
18962073

ダウンサスをつけたり外したりするので、ナットが舐めてしまっていたので注文しました。注文して翌日には到着したので最高でした♪

2017-05-30
用途:
マイカー整備
対象商品:
18954495

スズキ アルトCBA-HA24Sに使用。
ハブナットです。再使用不可なので交換です。

2018-05-03
用途:
エブリイワゴンに。
対象商品:
18954477

タイヤ交換時にハブボルトのネジ山が舐めたのでナットも見るとこちらもダメになっていました。1個¥300円は高いかな。

2018-04-01
用途:
車の部品交換
対象商品:
19041112

ホイールナット16個購入しました。
その内2個は奥まで入らない不良品でした。
こんなナットを使用した為、ボルトが折れてしまいました。
次からはちゃんと入るかを確認してから使用しないといけません。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。