(17759)Oリングのレビュー

平均満足度 4.87 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(17759)Oリング スズキ
スズキ
119 / 税込 131
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-27
用途:
車検の予備検査

車検を通すにあたり、一連の消耗品を交換するために購入しました。ディーラーにわざわざ行かなくてもモノタロウさんでは、純正部品も供給してもらえるので非常に助かっております。

2025-01-06
用途:
自動車整備時

ラジエタークーラント液交換時にプラスチック部品と一緒に交換です、あまり高い物では無いので予防整備の為に漏れ防止の為に交換しておいたほうが安心です

2023-11-08
用途:
ラジエタードレンのOリング
対象商品:
19521188

クーラント交換時にドレンのOリングとして使用。度々使うものではないので、1個だけでも購入出来たのが助かりました。

2023-10-25
用途:
クーラントの交換時
対象商品:
18957828

冷却水交換時にドレンプラグ交換時に同時交換。安心の純正部品です。

2024-06-01
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
18957828

スズキ純正部品なので、安心して使用できます。問題ありません。

2022-04-10
用途:
ワゴンR MH34Sの冷却水交換時の予備品
対象商品:
19521188

元々の物と変わりません。問題ありません。お勧めです。

1人が参考にしています
2022-05-18
用途:
車検時に交換
対象商品:
18957828

車検毎に交換してます。純正部品なので安心して使用出来ます。

オートショップムラヤマ 様2021-06-12
用途:
ワゴンR MH21のラジエターバルブの替えゴムに
対象商品:
18957828

(17751)バルブアッシ,ストップ
注文コード: 18957812 品番: 17751-61A00
に装着。特に問題無し。

2人が参考にしています
2021-04-15
用途:
カプチーノのラジエータードレンコックのパッキング
対象商品:
18957828

内径7ミリ、外径11ミリです。サイズが分からなかったので書いておきます。

4人が参考にしています
2021-03-17
用途:
冷却水交換時
対象商品:
18957828

冷却水交換時は、ドレンコックのOリングは、安価なので必ず交換しています。
純正品なので、問題なくて当たり前だと考えています。

2020-12-21
用途:
JB23整備
対象商品:
18957828

ラジエーターホース交換に合わせてプラグごと交換する事にしました。
純正部品なので心配はしていません。

2021-07-27
用途:
お客様の車のメンテナンス
対象商品:
18957828

エアコンメンテナンス時に使用するために購入しました。

2020-05-02
用途:
ジムニーJA11Vに使用
対象商品:
18957828

値段も手頃で良い商品です、手軽にこちらのサイトで購入できるので助かります。冷却水交換に使用。

近藤建築 様2020-04-22
用途:
LLCの交換
対象商品:
18957828

LLCの交換のついでにドレンも交換しました。
純正なので安心です。

2020-11-19
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
18957828

可もなく不可もなく、特に問題なく普通に使用できました。

2020-02-09
用途:
LLCの交換時には交換
対象商品:
18957828

安いものなので、LLC交換時には毎回交換している。交換しなくてもそうそう漏れるとは思わないが・・・

2021-11-19
用途:
ラジエターの漏れどめ
対象商品:
18957828

ジムニーのラジエタードレン付近から漏れがあったのでゴムのみ交換しました。止まりました

1人が参考にしています
2018-05-23
用途:
消耗したラジエタードレンパッキン交換
対象商品:
18957828

冷却水の定期的交換時にパッキンも交換してます。当然の事ですが冷却水漏れも無く安心して使用できます。

加村 様2018-03-10
用途:
ラジエータコックのパッキン
対象商品:
18957828

数年または1万から数万キロごとに、交換します。
こんなところからのクーラントの漏水でトラブりたくないです。
交換して漏れたためしはないです。
外すときは、つまようじ または マイナス(ー)であっても、少々使い古しのまるまった精密ドライバーでこじれば簡単に脱着できます(もし古いのを再利用する場合のために)。

2018-09-27
用途:
車のクーラント交換時
対象商品:
18957828

純正品なのでサイズ、品質など安心して使用できます。