超硬ストレートドリルのレビュー
- 用途:
- 小径の穴あけ
- 対象商品:
- 18997633
確かに一般的なドリルよりよく穴が開きます。
が、非常に折れやすいです。無理なストレスを少しでも与えると
すぐに折れます。比較的高価なので慎重に使用することが必要です。
- 用途:
- エンジンのピストン加工
ハイシリコンアルミなどの硬い材質に1mm程度の小さい穴を開けるのに使用。かつて無いほど作業が捗りました。ですが硬いので折れます。試しの一本でしたがまたリピートします。
- 用途:
- 折れたボルトに穴を開けようとして折れたドリルの除去
- 対象商品:
- 18997868
どんな工具で取ろうとしても取れなかった折れたドリルの刃が、簡単に除去できました。
通常のドリル加工で切削時よりも小さい切粉でサクサク削れました。
今後は折れ込みボルトの除去時の最後の手として大事に使っていこうと思います。
- 用途:
- 固着ボルト除去
- 対象商品:
- 18997868
5-56を充分にかけながらの使用でとの併用でSCM素材の硬いボルトもよく掘れます。切削油必須の旨を書いた注意書きを入れておいたほうが良いかも。
- 用途:
- いろいろな穴あけに使用
- 対象商品:
- 18997676
とにかく安いので気兼ねなく使えます。タッピングオイルと併用です。
- 用途:
- バイクのEXにステンボルトに変更してありマフラー交換じに折れたボルト取る為.
- 対象商品:
- 18997746
長さがもう少し長ければいいのでしょうが、数回に分けて穴がいい感じでしたが、もう少しのところまで来て折れてしまいました。最後に動きグニャグニャて手ごたえありその時は止めて、同品にかえれば良かっただが。そのまま作業したら折れましたが直ぐに取れて良かった。
- 用途:
- リボン鋼の穴あけ
- 対象商品:
- 18997676
0.5mm厚の焼き入れリボン鋼に穴あけする際に使っています。通常のドリルでは歯が立たないですが、これならサクサクいけます。歯の持ちはあまり良くないですが。
- 用途:
- 圧入ピンの破壊
- 対象商品:
- 18997703
hssドリルでは研いでも刃が立たなかったピンがいとも簡単に貫通。
正直とても驚いた、価格も抑えられておりとても良いものだと思う。
- 用途:
- 穴あけ
購入後すぐに使用しました。10個程穴をあけたところで抜けなくなり、折れました。ボール盤に対し、短かったのと、つかみのところが細すぎたんだと思います。素人でも機材に合ったものを選べるよう、商品説明でアドバイスあると助かります。
- 用途:
- 折れたネジ救出時に
このキリを装着し回転させて直ぐに折れました。
どうやら私はゴミを購入したようです。
- 用途:
- ステンレス鋼に穴開け
- 対象商品:
- 18997755
ボール盤で普通のドリルでは全く穴があきませんでしたが超硬ドリルでは3.2Фを6回なんとかあきました。作業が進んでうれしかった。
- 用途:
- ドライカーボンプレート(板厚2mm)の穴あけ
- 対象商品:
- 18997685
卓上ボール盤にセットして使用。材料はドライカーボンプレート(板厚2mm)の穴あけをしましたが、問題無くきれいに穴あけが出来ました。ラジコンなどの部品製作にはお勧めです。
- 用途:
- バイクのカスタム
- 対象商品:
- 18997983
バイクのリアボックスのベースの鉄板に、
穴を開けるのに使いました。
1cm程の厚さな鉄板でしたが問題無く、
作業が出来ました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 18997597
ピンバイスで使用。相手は焼きが入ったSASで、拡張用。
コレットの方が滑ってしまいます。
超硬との相性が良い、ピンバイスはないかな~