超硬ストレートドリルのレビュー

平均満足度 3.53 (139件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超硬ストレートドリル モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。 【用途】各種被削材の穴あけに。
139件中 121~139件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社古谷製作所 様2017-03-24
用途:
穴明け加工
対象商品:
18997965

アルミの穴明け加工に使用していますが、何の問題もありません。値段がもう少し安くなるとうれしいです!

三ッ塚観光ブドウ園 様2016-11-14
用途:
逆タップの折れ込み
対象商品:
18997746

ボルトが折れ込んだので逆タップで取ろうとしたら逆タップが折れました。のでタップを取るために購入しました。使えるかどうか心配でしたが無事にタップに穴を開けることができました。超硬ドリルなので刃が欠けるので注意が必要です。

2017-05-01
用途:
機械加工
対象商品:
18997712

安価な値段で、買うことができ、助かっています。また、購入します。

2017-07-05
用途:
超鋼パーツの穴あけ
対象商品:
18997913

いろいろなドリルをためしましたが穴あけ作業が出来ず、超鋼ストレートドリルならば可能かと思い少々お高めですが購入しました、1つの穴は開きました(完全に貫通はしてません)が2つ目の穴あけ途中にポッキリと折れてしまい、使い物にもならず残念です。中華製品でしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

弊社問い合わせ窓口に被削材、ご使用の切削条件も含めお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2017-05-19
用途:
攪拌機軸受横(鉄鋳物)厚さ6~7mmの穴開けに使用しました。
対象商品:
18997852

穴が開かないうちに、横ぶれ多くぽっきりと折れました。次に購入したロングドリルで同じ穴開けをしたが、非常にスムーズに開口できたので、最初のはやはり品質が良くなかったのかもしれない。改善を期待します。

2人が参考にしています
YCLマリンサービス 様2017-02-22
用途:
ステンレス鋼材(t≒4.5mm)への穴開け
対象商品:
18998008

下穴10mmから12mmへ広げようとしたら、4つまでは開いたが、5つ目で刃先が鈍って切れなくなった。
HSSCoドリルと大差無い。
ただ、機械加工は素人なので、使い方が悪かったのかも知れないが・・・。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2016-12-26
用途:
ボール盤に取付SUS鋼材の穴あけ
対象商品:
18998008

ドリルの材質が硬いので力を入れすぎると、刃先が欠けるので注意が必要です。

有限会社 ワイプロ 様2016-11-06
用途:
ステンレスノギスの穴あけ
対象商品:
18997755

普通のコーティングドリルなどでは歯が立たなかったステンレスノギスの3Φ穴あけ。
超硬だと鉄に空ける感でじ簡単にあきました。

1人が参考にしています
2016-06-11
用途:
折れてしまった焼きスタッドボルト 穴あけ作業
対象商品:
18997633

商品的に安価で 使ってた感じ商品的にも良かったです。

株式会社ヤマグチ自動車工業 様2016-12-13
用途:
鋼鉄作業用
対象商品:
18997983

穴が開くかハンシン、半疑おそるおそる使って見た所あらびっくり簡単に作業完了。

株式会社城山 様2016-11-05
用途:
エキストラクター
対象商品:
18997676

折れたネジの取り出し下穴用に、硬いねじに簡単に穴あけ出来ました。

2016-03-22
用途:
仕事
対象商品:
18997922

良かった

2016-12-03
用途:
SUS304への穴あけ時

一度使っただけで、先端の超硬部分が剥がれた。焼結着が弱いのでは。。。これでは、使えない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2016-05-26
用途:
エキストラクターが折れてしっまった六角穴付きボルトの穴あけ
対象商品:
18997773

エキストラクターが埋まったまま折れてしまった、M5の六角穴付き皿ボルトの穴あけに使用しました。
エキストラクターは固いので、うまく開けられるかは不安でしたが、M5の穴あけに3.4mmのドリルはちょうどよかったです。
ネジ山は潰さないで済みましたが、逆にボルトのカスが残ってしまうため、ネジを切りなおす必要があります。

有限会社ミナト電機工業所 様2016-05-03
用途:
焼き入りボルトの折れ込み除去に使用しました。
対象商品:
18997798

これほどの切れ味は期待していませんでした。次回も必ず利用する積りです。

2016-07-05
用途:
金属加工
対象商品:
18997633

SUSの切削を試みましたが、硬い分もろいのか、折れてしまいました。

MonotaROからの回答

超硬ドリルですので振動の少ないNC機械やマシニングセンタでの高速加工にご使用ください。

2016-08-04
用途:
穴あけ
対象商品:
18997938

クロモリ鋼の穴あけには無力でした。

2016-07-20
用途:
折れたボルトの下穴
対象商品:
18997938

クロモリのボルトには歯が立たなかった。
3mmぐらいでだめになった。

2016-06-29
用途:
エキストラクター用の穴開け
対象商品:
18997746

高強度ボルトじゃない普通のボルトなのに全然穴が開かない。普通のドリルと殆ど変わらない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。