スーパーパイク糸鋸刃のレビュー
- 用途:
- 彫金作業
- 対象商品:
- 19061988
プロが使用する信頼のブランド。真鍮に使用しておりますが、切れ味に不満はありません。カーブや直角を切り出し易く気に入っております。耐久性は他社品と同程度であると思います。
- 用途:
- 金属板の切り出し
- 対象商品:
- 19061918
色々な糸鋸刃を使用しましたが、これが一番使いやすいです。
刃の喰いこみが良く、繊細な切り出しに大変重宝しています。
- 用途:
- 鋼板の細工(t1.6)
- 対象商品:
- 19061927
番手を変えてリピート購入しています。
前回はt4.0ステンレス鋼板、今回はt1.6鋼板の細工に使用。
長さは短めですが、ハンドーとしてだけでなく卓上糸のこ盤にも取り付けられます。
切れ味は良いですが、細いので当然折れます。
その分、内容量(本数)が多いので、番手(山数)をよく確認して購入してください。
- 用途:
- 模型(金属)製作に使用
- 対象商品:
- 19061918
主に真鍮材料の加工に使っています。以前からスイスバローべ社のものを愛用していましたがOEMで同一製品なので選びました。切れ味、耐久性に全く不満点はなく大満足です。糸のこは取り扱いを一寸油断すると折れるものですので、1グロス単位での販売にも納得です。安心して作業ができます。今回はほぼ中間の♯4の刃を購入しました。
- 用途:
- 竹の小物作りに利用
- 対象商品:
- 19061884
どなたかのレビューにもありましたように、最初から錆びている商品がかなりありましたが、使用するには全く問題がありません。、鋼が硬く細いので無理をすれば直ぐに折れてしまうが、無理をせずゆっくり切れば切れ味も良く大満足である。
- 用途:
- 黄銅板・銅板の板圧1.2mm~3.0mmを自由曲線で切断するとき。
- 対象商品:
- 19061972
この商品を使いはじめて1年余経ちますが、今のところ(5グロス以上は使っている)品質のバラつき(刃がない部分があるとか…)がなく安心して利用できます。
- 用途:
- 彫金用
- 対象商品:
- 19061954
今までバローベ社の銘のものを使用していたが、こちらに変更。狙った向きに切れず曲がる刃もあったが、それはバローベの時も同じなので慣れかと。切れ味には問題なく、よく切れるので今後も使用する予定。
- 用途:
- べっこう細工の透かし彫や原料の切り出しに使用
- 対象商品:
- 19061954
直進せい良く目詰まりが少ないので重宝してます。
ただ、ノコ刃部分に錆があり折れやすくなってしまってるのが残念でした。
- 用途:
- 透かし細工に使用
- 対象商品:
- 19061988
今までバローベ社の銘のものを使用していたが、最近いつも利用している商品が長い期間入荷待ち状態が続いているので此方に変更しました。使用感はまだ判りません。