ギアレンチ ダブルフレックスのレビュー
- 用途:
- バイクの整備
第一にコスパ最高です。首振りの固さ・ギアの空転トルク共に満足で、メッキも一流品に劣らないと思います。大満足です。
- 用途:
- エンジンのメンテナンス時
- 対象商品:
- 19188487
やはりKTCと比較すれば使い心地は劣りますがこの値段でこの性能に大満足しています。高トルクはかけていませんがそこそこ強度も強そうです!
- 用途:
- 整備作業
- 対象商品:
- 19188514
ラチェットレンチが入らない様な狭い場所にはとても便利です。
精度もしっかりして居るので安心して使えます。
- 用途:
- 車の整備に
- 対象商品:
- 19188487
狭い箇所へアクセスに使用しています。首振りでオフセット出来るのが便利ですが、容易に角度が変わってしまうのでそこが欠点でもあります。使用感は概ね満足出来ています。
- 用途:
- 機械整備などに使用
- 対象商品:
- 19188523
安くて使い勝手も良さそう。
長く使ってみないと耐久性はわからないですが、丈夫そうな感じはします。
2本保有しております。
- 用途:
- 使いやすい
- 対象商品:
- 19188487
最近の車は、手が入らないとこが多くて困っていました そんなにトルクが必要でないので、便利に使わせていただいています
- 用途:
- 狭くねじ回しがあまりできないとき
- 対象商品:
- 19188487
使用しましたが問題無し、望み通り取付できました、ターボを外さないといけない時などの作業時外さずしようできました
- 用途:
- バイクの整備用に
- 対象商品:
- 19188487
普通のメガネレンチがあれば用が足りますが、やはり使用頻度の高いサイズは、このようなラチェット式があった方が格段に作業がはかどりますし体の負担も減ります。決して外観の高級感はありませんが、お値段を考えると十分な品質だと思います。
- 用途:
- クルマのメンテナンス時
- 対象商品:
- 19188514
今迄、工具の購入は工具専門チェーン店で済ませていましたが、フレックスレンチはモノタロウさんのが大幅に安かったので購入。
品質も問題なくコスパの良い物でした。
- 用途:
- トラック整備
- 対象商品:
- 19188514
・トラックの排ガス装置のDPR分解時、ストロークが取れない位置のナットにも、首を
振りギア機構で緩めるのに重宝します。またDPRフィルターの仮締めにも威力を発揮
しています。
- 用途:
- 車、バイクのメンテナンス時
- 対象商品:
- 19188532
17.19サイズの感想です。ヘッドの動きがが柔らかすぎるとの感想があって不安でしたが、問題ありませんでした。適度に抵抗もあるので使用しやすいです。
ギアもクリック感があり安心です。
価格も安いしこれで長持ちすれば最高ですね。
- 用途:
- バイクメンテナンス用に
- 対象商品:
- 19188487
組み終わってしまった、カウルの下からヘッドライト固定ねじを緩めることが可能で助かりました。
気に入ったので、10-12,12-14-13-17をそろえてしまいました。
通常のラチェットだと頭が入らないところだと便利です。
ただし、首を振るので、先端を指で押さえられることが絶対に必要です。
- 用途:
- アジャストボルト調整
- 対象商品:
- 19188496
ベルト交換時にオルタネーターのアジャストボルトの調整で使いました。ラチェットレンチでは重く、首振りの範囲が複雑だったので、この工具を使いました。使った感じは良かったです。