ブレーキ用アウターキャップのレビュー

平均満足度 4.50 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキ用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)
2,898 / 税込 3,188
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
モリタプラニング 様2023-10-17
用途:
ブレーキアウターの交換時に、同時交換
対象商品:
19349322

ごく普通の商品で、何も言うことはありません。
同じ商品で樹脂製の物もありますが、これは変形して
アウターを保護できませんでした。
やはり金属製がお勧めです。

2023-06-03
用途:
ブレーキメンテ時の予備
対象商品:
19349322

アウターケーブルを買うと4個くらい付属しているのですが、無くしたときに備えて一緒に買ってます。

2023-05-22
用途:
自転車メンテ
対象商品:
19349322

一度、鉄製のものにしたが、1年たたずサビで汚くなった。こちらは真鍮製(真鍮+メッキ)で、同時期に交換したものがサビていない!今後はこれに統一する。

2023-02-03
用途:
自転車のメンテナンス作業
対象商品:
19349322

シフトケーブル用のアウトキャップと同様で少し小さめなので、ケーブルガイドで遊びがあります。こちらもプラスチック製がいいかな!

2021-01-13
用途:
通勤用ロードバイクのメンテナンス
対象商品:
19349322

ブレーキワイヤー交換時に新品チューブへの交換に購入。値段の割にしっかりしていて装着後の使用も問題なし。

cozycycle 様2021-03-02
用途:
自転車整備
対象商品:
19349322

ブレーキのアウターキャップですが、使用に全く問題はありません。 シマノなどより安いとはいえ、価格がもっと安いと助かります。

2021-02-16
用途:
古い自転車のワイヤーケーブル補修
対象商品:
19349322

アウターケーブルを切った部分を隠せます。このキャップを6個いるので2セットを注文しました。

2020-05-31
用途:
自転車
対象商品:
19349322

安価でとても良い ブレーキエンドアウターのような色のバリエーションがあれば更に良いのに

2020-05-06
用途:
後付けフロントディレイラーのエンドに使用
対象商品:
19349322

ブレーキにも使用できますが、今回は後付けの3Sフロントディレーラーのエンド用に使用しました。安価ですが、問題なく使用できています。

2020-04-24
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
36674976

2015年に購入、装着して以来5年ほど経ちますが、問題無く経過しています。錆びはありません。

1人が参考にしています
2019-09-30
用途:
自転車の修理です。
対象商品:
19349322

意外とアウターキャップが必要なことがあります。安くて買い置きもしておきました。物としてはよろしいかと思います。

1人が参考にしています
2019-03-24
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
19349322

強い力がかかるブレーキアウタにはしっかりしたアウターキャップを、と思い購入しました。
真鍮のしなやかで丈夫な性質がよく出ている良い製品だと思います。

2018-08-10
用途:
自転車メンテ
対象商品:
19349322

数回目の購入です。
3単位では、販売側、購入側双方でメリットが少ないと思います。
10個パックでの販売を希望します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

2019-02-14
用途:
自転車のパーツ交換
対象商品:
19349322

価格以上のクオリティで、大変満足しました。
次も購入したいと思い。

加村 様2018-02-26
用途:
MTBアウターチューブ交換
対象商品:
19349322

3つで1袋の販売ですね。WEBはそうなんでしょうか?
町の店舗ですと 5個だったり10個だったりあるんですが。
150個は多すぎるなと。
使うときは1台について半分なり全体なり交換すると10個単位が買いやすいかと。
余ったら、次回とか予備とか(チューブあまれば、なにかの補修用になる)
*最近のMTBだと 車体チューブのなか通してたりするんで、サドル側が不要かな?と。
荷物としては小さいので、10個入りもできれば検討を。
*余らないのがいいという人もいるんでしょうか。日本は狭いし。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
WEBでも同じ3個か150個の販売となります。
入数についましては今後の商品の課題として検討させて頂きます。

2018-05-05
用途:
ブレーキのアウターケーブル交換時に使用
対象商品:
19349322

特に不具合もなく、期待どおりに作用しています。コスパも普通だと思います。

2018-03-26
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
19349322

交換用のブレーキワイヤーには、インナーキャップは附属しているが、アウターはほとんどのものが附属しておらず、これは必需品です。

2018-03-03
用途:
自転車のワイヤー交換
対象商品:
19349322

長めのケーブル買うと、切って、2本にして使うことも出来るが、その為にはアウターキャップが必要。品質には特に不満はないが、この値段で5個ぐらい入っていればなおいいのにねえ。

2018-03-11
用途:
農機具の修理
対象商品:
19349322

農機具のスロットルワイヤーケーブル取替えに合わせて使いました。

2017-08-06
用途:
自転車(MTB)の消耗品として利用
対象商品:
19349322

自転車(MTB)の消耗品として利用しました。値段も安く問題ありません。また購入したいと思います。