ブレーキ用アウターキャップのレビュー

平均満足度 4.50 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキ用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)
2,898 / 税込 3,188
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
40件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-11-06
用途:
自転車メンテ
対象商品:
19349322

商品には、問題ありません。
ただ、梱包数が150個と3個しかないので、10個程度の梱包があると買いやすい。3個入りの袋に、10個は入ると思います。

2人が参考にしています
2017-02-26
用途:
ブレーキワイヤの交換時用
対象商品:
19349322

定番の小物部品です。ブレーキワイヤを交換するとき同時に外ワイヤカバーの端部のキャップも新品に交換するようにしています。
他部品購入時に,同時に購入しておけば送料が節約できます。
急に必要になったときでも慌てなくて済みます。

2016-12-14
用途:
自転車
対象商品:
36674976

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

2016-05-10
用途:
サボブレーキのアウターキャップに使いました
対象商品:
19349322

サボブレーキを交換した時にブレーキワイヤーとアウターを交換したときに左右の先端に取り付けしましたが、カシメ等楽々にでき外れる事なく作業が完了したので良かったです。

2016-02-29
用途:
自転車整備
対象商品:
19349322

色違いの設定があれば、より良いと思う。
使用感は普通に使える。

2016-05-23
用途:
保守
対象商品:
19349322

問題無し

2015-11-12
用途:
自転車補修
対象商品:
36674976

このような、細かい部品も販売しているモノタロウさんに、感謝しています。

2015-10-23
用途:
ワイヤーメンテ スペアー
対象商品:
36674976

錆びたり ワイヤー交換時無くしたりした時用のスペアーで購入。

2015-06-26
用途:
外国製芝刈り機の修理
対象商品:
36674976

国内で部品が流通しておらず、アクセルワイヤーを自作する時に使用しました。
正規の使い方ではありませんが、ピッタリでした^^

2015-05-24
用途:
バイクのワイヤー修理用に。
対象商品:
36674976

ちょっとした部品なんですが、なかなか売っていなくて小売してくれるのは助かります。径の僅かに大きいタイプもあるとうれしいです。

2014-05-07
用途:
自転車のブレーキ修理
対象商品:
36674985

ワイヤー交換の時の長さ調整で使用してます
また、軽快車(ママチャリ)をドロップハンドルから
セミハンドル、バーハンドル交換時に使用します
(軽快車(ママチャリ)前輪の重心バランスを少しあげると
きびきび方向転換できて楽しいです)

2014-03-09
用途:
自転車整備用
対象商品:
36674976

ブレーキワイヤーは2~3年もすると劣化が目立ちますので、インナー・アウターと一緒に買うのがベストかと。
使用感と言う程ではないが丁度よいサイズなので一般車のブレーキアウターにはジャストフイットして可もなく不可も無し。
ワイヤー1本に2ヶ使うのでまとめて買っておけば良いと感じます

1人が参考にしています
有限会社久保田オート商会 様2015-01-24
用途:
ロードバイクのメンテ
対象商品:
36674976

3個入りパッケージですが、そのうちの2個が変形および潰れていました。
製造元が不良品を出荷したかどうかは分かりませんが、モノタロウさんの検品も甘いのではないでしょうか?
今回の様な変形は商品を手に取れば一目瞭然なので、出荷前に気づいたと思います。
モノタロウさん自体の検品態勢を強化した方が良いのでは!?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、品質管理の改善に努めさせて頂きます。
今後とも宜しくお願い致します。

2014-12-05
用途:
ワイヤー交換
対象商品:
36674976

問題の無い商品です

2014-04-07
用途:
MTB用に
対象商品:
36674976

アウターケーブルを切断して利用するので、キャップが足りなくなるので購入。全く問題なく使用できます。

2014-12-24
用途:
アウターケーブル交換時に同じ交換
対象商品:
36674985

普通

2013-11-20
用途:
自転車修理に使用
対象商品:
36674976

少量販売があるのが嬉しいです。

2013-11-08
用途:
ブレーキワイヤー交換・補修
対象商品:
36674976

ブレーキアウターが分割式で多数必要な場合、購入時に付属の個数では足りなくなるので購入しました。
個人の作業で使うものなので適価で3個入りがあるのはありがたいです。

荻原園芸 様2013-03-11
用途:
農機具の修理用
対象商品:
36674976

問題なく使用出来ました。今までこの製品がある事を知りませんでした。これがあれば、ワイヤーを交換せずに安く修理出来ます。めぐり合えて良かった。

2013-11-17
用途:
ワイヤー交換で使用
対象商品:
36674976

可もなく不可もなく普通に使えます。