FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mmのレビュー
スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き
2025-06-09
- 用途:
- クロスバイクでライド
GIANT Escape R3につけてます。22歯は干渉しそうだったし、32歯でも急坂登れるので、カシメ部を削って取って軽量化してダブルにして乗ってます。(保証対象でなくなるので自己責任)
クランク長165mmもあると良かった。
2021-08-13
- 用途:
- フロントギアの交換
- 対象商品:
- 19636602
ロードバイクのフロントギアの交換にチャレンジしてみました。自分で交換するのは
初めてでしたので不安がありましたが、簡単に交換できました。また価格もリーズナブルでとても満足しています。
1人が参考にしています
2021-08-13
- 用途:
- 8速のマウンテンバイクには唯一の選択肢です。
- 対象商品:
- 19636602
信頼のシマノ。安くて高品質。8速のコンポは衰退しましたが、もう少し乗っていたいので助かります。
まつた 様2020-03-25
- 用途:
- 自転車の整備,改造
- 対象商品:
- 19636602
坂道が多いのでロードバイクをマウンテン仕様に換えるのに使いました。無理やり使ってますが今のところ軽く走れて満足しています。
2人が参考にしています
2019-04-03
- 用途:
- 古いMTBのクランク交換に使用。
- 対象商品:
- 19636602
美しい製品で所有する喜びを感じさせます。 耐久性はまだ分かりませんが、街乗りでは十分だと思います。
1人が参考にしています
2018-08-18
- 用途:
- 古いクロスバイクのレストア用
- 対象商品:
- 19636602
バッシュガードが割れた同歯数なALTUSの古いクランクを交換するためにBB-UN26と同時に購入。
見た目はゴツさが適度で、最近のシマノのロード用クランクよりシンプルで美しいのでは無いか。
ロゴがグレードではなく社名なのも良い。
バッシュガード(チェーンの最外周のズボンの裾巻き込まれ防止)がデザインに溶け込んでいて、ホワイトラインが肉抜きされたスリットのようにも見え、ブラックに軽さを出している。
シマノの真髄はDura、XTRではなく、ロー・ミドルレンジの製品にあると思う。
3人が参考にしています
2018-05-21
- 用途:
- 13年前のMTBをレストアするために購入
- 対象商品:
- 19636602
古くなったMTBをレストアするために購入しました。
付属取り付けボルトも付いてきましたので良かったです。
2人が参考にしています
2016-10-24
- 用途:
- 摩耗したMTBの交換用
- 対象商品:
- 19636602
長年乗っているMTBのスプロケが摩耗したので交換。ガード付きなのでトレイルランでうっかり足をついたときに足を怪我する心配も減って満足。
1人が参考にしています