滑らんぞー ハードのレビュー

平均満足度 3.40 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
滑らんぞー ハード CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAG
1,498 / 税込 1,648
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
久田美営農組合 様2025-07-08
用途:
傾斜面での草刈作業

サイズがM=23.5~26.6cm L=26.0~29.0cmとなっている。私は26.0cmの長靴を使用しているため、MまたはLどちらにするのか悩みましたが、ブカブカで作業中脱げては困ると思い、Mを購入しました。
ところが、26.0cmの長靴に嵌めたところ、やはり少し小さくきちんとはまりません。まだ作業はしていませんが、途中で切れたり(壊れたり)脱げたりするのではと心配しています。
もう少しサイズについて丁寧な説明をしていただきたい。26.0の場合、Mが良いのかLが適しているのかわかりません。

2022-02-01
用途:
雪や凍結した道路の歩行
対象商品:
19826957

雪道や凍結した道で使用しました。
凍った階段や坂道でも滑らず安心して歩けました。
外れたりずれたりすることもありませんでした。

スーパーヘアー 切りっT 様2020-11-28
用途:
雪山ツーリング
対象商品:
19826957

バイクにブロックタイヤを履いていますが雪山にいくのにタイヤチェーン着けるのですが肝心の自分の足が長靴のままなので今回購入。
長靴のサイズが3Lですが装着出来ました。
まだ雪が無いので使用感はレビューできませんが装着して助かることを祈ります。

1人が参考にしています
2021-01-18
用途:
積雪のため道路が凍結した時
対象商品:
19826957

坂道でも横滑り等せず、安心して歩行することができた。
つくりも丈夫で使用途中で切れる心配がない。

1人が参考にしています
NPO法人シニアアクティブ 様2018-02-13
用途:
外回りの設備保守時にしよう
対象商品:
19826957

今年のつるつる路面でも滑らなく、安全に作業できると現場から好評です。
どんな靴でもつけることができるので使いやすい。

1人が参考にしています
2024-07-11
用途:
草刈り
対象商品:
19826957

草刈りに高い斜面から何度も滑り落ちて危険なので、滑らないように買ったが、横にずれたり、足のフィット感が無く、すぐゴムが切れてすぐ駄目になった

2017-08-19
用途:
農作業時
対象商品:
19826957

長靴に装着しましたが、上手に固定できず
2~3回使っただけでその後使っていません。
残念!!

2017-02-23
用途:
冬のアウトドアレジャー時
対象商品:
19826957

ソレルのパックナイロン1964ブーツに装着し、オフロードバイクで雪中走行をした場合、踵側が外れ、本体そのものを落としてしまうことが何度もありました。通常使用ではないと思いますので、自己対策でカバーすれば問題ありません。氷上でのグリップ力は必要十分です。

2016-12-28
用途:
積雪時
対象商品:
19826948

まだ、積雪が無い(都内)なので、未使用ですが、積雪時には試してみます。

2017-01-18
用途:
凍結路面
対象商品:
19826957

非常に良い商品なのですが、靴の大きさと合わなかったので、その点だけが『やや不満』です。