フラットワッシャーのレビュー

平均満足度 4.81 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フラットワッシャー モノタロウ
モノタロウ
139 / 税込 153
【用途】切削加工時の位置決め治具に。
53件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-14
用途:
ベアリングの圧入に

バイクのホイールベアリングの圧入に使いました。
叩き込むのではなく、寸切りボルトやこの品物のような厚みのあるワッシャーを組み合わせて圧入しています。
ベアリングの径ぴったりの大きさではないので、慎重にあてがって使っています。
モノタロウではこのような品物を安価に提供していただけるので、本当に助かっています。

3人が参考にしています
2025-09-07
用途:
この厚みがあるのがモノタロウ

サスペンションの足回りにつかいました。座屈せずに安心感がちがいます

2025-03-21
用途:
自家用車のDIYメンテナンス

最寄りのホームセンターでは見つけられませんでしたので助かりました。
モノタロウブランドのさらなる充実を期待しております。

2025-01-27
用途:
座屈をしたくないところで!!

サスペンションのボルトにつかうワッシャーがなくなり、代用しております。

2024-09-29
用途:
卓上グラインダーのディスク固定プレートとして

卓上グラインダーの研磨ディスクを固定する時、基準となるプレートが必要になる
これの代用品として使用している、通常の打ち抜きのワッシャーと違って両面の平面度が出ているので基準として使用できる

2024-07-01
用途:
バイスの取り付けで
対象商品:
20291102

バイス取り付け時のワッシャーとして、現使用トルクで十分な板厚曲がることなくキチンと締め付ける事が出来ます

グラッツェ ミレ 様2024-05-25
用途:
ワッシャーとして
対象商品:
20291118

厚いワッシを探していたらいいものを見つけました、分厚くお値打ちな商品でした

2023-08-08
用途:
クルマへのバケットシート取り付け
対象商品:
20291102

クルマにバケットシートを取り付ける際に、ブラケットとシートスライドレバーのクリアランスを確保する為に、このワッシャーを3枚重ねて使用。思っていた通り強度も高そうで、しっかり装着できました。

2人が参考にしています
2023-09-04
用途:
板厚のあるワッシャー
対象商品:
20291093

板厚のあるワッシャーが必要になり購入。
出来たら5mm単位のワッシャーがあると良かったです。

2023-06-06
用途:
RECAROのワッシャーとして
対象商品:
20291093

精度も出ているし意外とワッシャーの黒は無くて探してこちらにたどり着きました。

2023-06-20
用途:
クルマのオルタネーターの取付
対象商品:
20291093

無用なステーがついているので、このワッシャーに交換しました。厚みがあるので大丈夫かと思います。

2022-11-05
用途:
車のシフトノブのブーツ取り付けに使用
対象商品:
20291118

マーチK12のマニュアルシフトノブを交換した時に使いました。
表面仕上げが非常にきれいでつるつるでした。

1人が参考にしています
APLUS 様2022-09-07
用途:
レカロシート(レール)の高さ調整
対象商品:
20291118

厚みが5mmあります。
これをシートレールの車体取付部に敷きます。
要は台座なんですが、しっかりした造りなので高さ調整にはもってこいのパーツです。
それでも2枚重ねがリミットですけど。
その分、ボルトは延長しましょう。
尻下がりのポジションが作れますよ。

2人が参考にしています
2022-06-28
用途:
10mmスリットへの8mmボルト使用時
対象商品:
20291093

材質もよく、価格も安い。厚さが十分あり、安心感がある。

1人が参考にしています
2022-03-28
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
20291093

ブレーキの位置調整等、強度と精度がいる箇所に使用する時に重宝している
本来は機械構造用部品なので酸化被膜でも充分なのは分かるが、三価クロムもあると助かる

1人が参考にしています
2022-02-07
用途:
バイクのブレーキディスクのオフセットに使用
対象商品:
20291102

ホンダジェイドのリアブレーキディスクのオフセットをするために購入しました。
普通のワッシャーだと厚みにバラ付きがあるため、こちらの商品を購入。
ホームセンターには売っていない商品なので、とても助かりました。

2人が参考にしています
エステック株式会社 様2022-01-04
用途:
●バイクベアリングの圧入治具の制作
対象商品:
20291127

バイクをレストア中だが、クランクシャフトベアリングの圧入工具を自作するために使用。厚さも十分で、インナーレースとアウターレースを同時に圧入できるようにベアリング外径に合うものを複数選んで自作した。値段は高めだが、他に選択肢がないので、便利である。穴径など、もっとバリエーションがあると助かる。

1人が参考にしています
2022-01-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
20291118

結構な厚みがあります。強度は抜群、これで目的は達成できます。

2021-10-14
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
20291145

ベアリング圧入ジグとして購入しました。丈夫なフラット面がほしかったのですが、精度も必要にして十分で満足しています。内径、外径のバリエーションがもっと増えるとなお満足ですね。

2023-01-05
用途:
ニプロトラクターカルチの爪固定ボルト部分に使用
対象商品:
20291118

サイズ的にだいたいいいかな。
もう少し安かったら嬉しい。

1人が参考にしています