雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデンのレビュー

平均満足度 3.92 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
雨樋金具 たてとい用 丸 キャッチャーT字デンデン オーティス
オーティス
299 / 税込 329
たてといを固定する控え金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。 【用途】たてといの固定
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-20
用途:
雨樋メンテナンス
対象商品:
20050467

縦樋が外れてしまい雨がダダ漏れだったので修理に使用。外壁にぴったり固定できた

アンドウ設計事務所 様2025-05-30
用途:
縦樋の掴み金物

ピッタリフィットでとてもしっかり設置できました。とてもよかったです。

1人が参考にしています
2023-12-02
用途:
雨どいの修繕
対象商品:
20050442

雨どいの取り換えの為に購入しました。メーカーものでしっかりとした作りで申し分ありません。

共栄工務店 様2023-04-06
用途:
樋補修
対象商品:
20050494

昔の角樋から丸樋に取り替えるのに、使用しました。只、ビス留めが出来ずリベット留めになりましたが、出来ました。

2022-09-02
用途:
配管
対象商品:
20050458

この値段は安いと思います。しっかりとした造りで問題なしです。

新村電気 様2021-10-11
用途:
たて樋配管工事
対象商品:
20050458

ノーブランドながら まあまあ使用可です 亜鉛メッキ耐久はどうでしょうか?

2020-06-28
用途:
竪樋の取付け時
対象商品:
20050442

竪樋を簡単に、ワンタッチで固定でき、かつ、取り外しも、簡単にできた。

1人が参考にしています
2019-05-13
用途:
たて樋取付け時
対象商品:
20050485

ホームセンターでは、この型のカラー塗装部品が手に入りにくいので重宝しています。T型はビス止めできるので助かります。

中庄キリスト教会 様2019-10-04
用途:
小屋づくりの一環として雨とひ設置のため
対象商品:
20050494

商品の廉価さ、それに作業中、ピンポイントで役に立ちました。

2022-07-16
用途:
DIYで雨樋の取り付け

45mm竪樋用だとワンタッチで留める構造になっていなく、別途Rピンなどで留める必要があります。
注意書きがあれば良かった。

2019-04-15
用途:
縦樋を外壁に固定時
対象商品:
20050442

縦樋を外壁に、簡単に、強固に取り付けることができた。

有限会社山田建装 様2021-06-03
用途:
外壁改修工事
対象商品:
20050494

取付部が、90度が逆の 品物あれば、取付が楽かなと思いました。
しかし、意匠的に、おかしいかな? とも、思っています。

2019-03-25
用途:
自宅雨樋の修理。
対象商品:
20050458

研磨が粗くて鉄が手に刺さりそうになりました。今後の改善を期待します。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2018-07-11
用途:
改修工事
対象商品:
20050467

配送も早く、助かりました。商品に不満は無いのですが、個包装のとタグの混在は不思議でした。

トヨタホーム近畿株式会社 様2020-11-12
用途:
塗装作業において腐食しており交換
対象商品:
20050458

寸法表示が不十分。足の長さLとだけ表記があり 長さが不明。納品部材すべてに15ミリのスペーサーを別途作成し対応となり、非常に不便であった。
カタログには60型で寸法60ミリの二重表記があり当然寸法60ミリを図面の足長さLの寸法と解釈したが、45ミリしかなく困った。寸法は図面等にわかるよう全て表示してください。

2018-09-17
用途:
タテ樋の固定
対象商品:
20050467

垂直固定の場合は良いが斜め固定の場合、掴み部分かビス止めプレート部のいずれかが、遊動すると良い。当該品は両所とも固定

2019-09-25
用途:
VU管
対象商品:
20050458

VU管の50を固定するのに購入
正直かなりきつめで、工具を使用した上
二人でやって、ようやく留め具を止められた感じですが
一旦締めてしまえばしっかりしてます

2018-03-13
用途:
物置の屋根の雨水を貯めている。その縦樋に使用
対象商品:
20050458

物置の屋根に降った雨水を貯めている。その縦樋に使用した

2018-11-04
用途:
雨どい施工時
対象商品:
20050442

この商品も打ち込みと同じでつかみ部分の微調整が必要な感じが...
あとは全く問題ないと思います。

2018-07-23
用途:
外壁板取替時の取替
対象商品:
20050458

取り付け部は回転するので、垂直な樋と直角に水平でネジ止め出来る。
商品説明に書いてあると、もっと売れるのでは?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。