電気ディスクグラインダのレビュー
軽量&コンパクト。
安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。
ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。
作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。
1台で多用途に使える。
【用途】金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。
2022-11-13
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
- 20068676
昔から使っていた日立製グラインダが壊れたので買い替えました
使用感は良いですがスイッチに慣れが要ります
1人が参考にしています
2022-10-26
- 用途:
- 主に切断 研磨も
- 対象商品:
- 20068676
スイッチが変に安全化されていて「非常に使いにくい」。同社の安いインパクトや、旧Ryobiの安いトリマは複数買って作業を効率化する意味があったが、これはもう「触りたくない」類の道具。
2020-02-13
- 用途:
- 鋼材の切断、研磨
- 対象商品:
- 20068676
低価格にもかかわらず能力は十分です。ただ、電源コードの柔軟性が不足しているので取り廻しに難があります。快適に使うにはコードの取り換えをお勧めします。
1人が参考にしています
woonotch web works 様2019-04-14
- 用途:
- プラスチック加工
- 対象商品:
- 20068676
オンオフスイッチが側面についていて、手で押している間回転する方法と、手を離しても回転する連続動作を選べて使いやすいです。
2018-12-19
- 用途:
- 屋外鉄部の塗装サビ取り
- 対象商品:
- 20068676
以前使っていた物より回転が安定していて音が静か。
ただし同梱のホイルガードの接合部分が元から歪んでいて本体に組み付けられない。
2人が参考にしています
2018-09-14
- 用途:
- 玩具など木工細工
- 対象商品:
- 20068676
古いグラインダーを木工細工に使用していているが、時に金属を研磨することがあり、研磨部分を取替るのに手間がかかりもう一台必要に思い今回日立工機のものを手にして便利に使用出来ている。
2018-03-16
- 用途:
- パイプ切断
- 対象商品:
- 20068676
他メーカーも考えましたが、耐久性等を
考えこの製品にしました。
品物自体に問題はなく良い製品です。
ただし、切断ディスクを使用する場合
OP購入品があり、商品説明不足を感じ
ました。
日比野工房 様2018-04-05
- 用途:
- 主に研削作業に使うが、切断なども良いと思っている
- 対象商品:
- 20068676
日立だから安心して使用できるだろう。特に改善する必要は無いと
思うが、もう少し使用して見ないとわからない。