六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めのレビュー

平均満足度 4.48 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-17
用途:
セ使いやすい使いやすい

ヘキサゴンレンチは長短2セット、セット物で持っているが、よく使うサイズは別途単品で購入して、取り出しやすい場所に置いておく方が作業効率があがる。
セット物は、ケースに入って、紛失しにくいけど、いちいち取り出すのが面倒だ。
そういうわけで、よく使うサイズは単品を買っている。
MonotaROブランドだが、特に品質が落ちるとか、使いにくいとかはない。

4人が参考にしています
2024-12-09
用途:
原付セルモーターの交換

少し短かったのですが、作業できました。20㎝サイズが欲しいです。

MonotaROからの回答


貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

2024-07-04
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
20081608

柄が長くて堅いネジも回しやすくてとても気に入っています。

2024-05-28
用途:
工場内で使用
対象商品:
20081635

必要十分! 随時このシリーズで入れ替えていこうと思います。

2024-02-09
用途:
楽器の六角穴ボルトの交換
対象商品:
20081617

価格そして品質も問題無しです。まとめ買いしてます。次もリピートします。

2023-03-22
用途:
破損したアレンレンチの補填に
対象商品:
20081592

気に入って使っていたダイヤモンドチップ加工のアレン3mmの補填として購入しました。
本当は同じくダイヤモンドチップ加工されたアレンが欲しかったのですが、用意されていなかったのでこちらを購入。ダイヤモンドチップタイプと比べると見劣りありますが、特に使用に不都合はありません。

永大産業株式会社 様2022-10-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
20081608

この大きさのを多用することから、セット一式からよく紛失します。安価で購入でき助かってます。使用感は問題なしです。

長岡溶接所 様2022-10-14
用途:
セットスクリュウの締め付け
対象商品:
20081565

モノタロウブランドのセット品(色付きの品)の中の1.5mmが角が丸くなったので替え用に買いました。新しいからか穴にピッタリはまり耐久性はまだわかりませんがセット品の物より品櫃が良さそうです。

2022-10-24
用途:
ネジ締め
対象商品:
20081592

価格が安いので作業場所ごとにレンチを置くために購入しました。

2021-11-20
用途:
バイク等のメンテ
対象商品:
20081592

柄が長いので軽くトルクがかせげ大変重宝しています。

ミッチー企画株式会社 様2021-10-25
用途:
ボリュームのツマミの開け閉め
対象商品:
20081565

窓の開け閉めする回転ツマミが壊れたのでツマミを別に購入し加工して回転窓の開け閉めに役に立っています。

2021-07-08
用途:
ネジ締め
対象商品:
20081592

必要なサイズを必要な本数安価で購入できますので,助かります.セットを1組用意しておき,よく使いサイズは追加で準備しておくと迅速に作業ができます.

2021-01-16
用途:
二輪のキャブレター脱着作業
対象商品:
20081617

☆この金額でこの精度は素晴らしい!
ボール部がボルトの六角穴に素晴らしくフィットします。
以前から使用していた他社製品だとかかりが浅く作業性が悪かったのでとても助かりました。
価格も安いので気軽に買えるのもGoodです!!

1人が参考にしています
2021-02-25
用途:
自転車の整備
対象商品:
20081608

KTCの物を多用しますが紛失したので代替えで購入しました。強度的には問題ありません。

2021-11-05
用途:
バイク修理
対象商品:
20081617

このような長い工具は、ホームセンター等では見つからず助かりました。

2020-07-02
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
20081635

バラで購入できて嬉しい。性能も充分。ボールポイントを初めて使ったが、大変便利。

2人が参考にしています
2020-05-05
用途:
ステアリング交換
対象商品:
20081608

マツダのステアリング交換様で単品を購入しました。セットをバラすと何処かへいってしまうので、単品にしました。目的には全く問題無く使えています。

2019-12-16
用途:
無くした(破損した)工具の補充
対象商品:
20081565

先がポールになっている割に単価が安く、ロングタイプなので、使いやすいです。量販店で買うよりはるかに安いので、よっぽど品質に拘らなければ、通常作業には十分使えます。

2019-02-22
用途:
六角ねじの着脱
対象商品:
20081592

ボールポイントレンチセットのボールが破損したための交換用に購入しました。欲を言えば短辺側がもう少し長いと有難いです。それと、短辺側がボールの物が有ると嬉しいのですが。

1人が参考にしています
2020-10-11
用途:
車などのメンテナンス用途に購入したが・・・・
対象商品:
20081608

M6ネジ用に購入したつもりがM5用だった為使えず、良く見て買わなかったのが原因ですが、ネジによってサイズが異なるので注意が必要です。