電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形のレビュー

平均満足度 4.08 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 オーム電機
より長寿命、1万時間から1.2万時間へ
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
LIFE株式会社 様2020-05-01
用途:
工場電気
対象商品:
20087043

古い機種で合うものがなく合わしてみました使用できました。

たかた不動産 様2019-08-15
用途:
マンション駐車場夜間灯
対象商品:
20087077

問題ありません。
約3年前に球だけを取り替えましたが、長持ちしました。
納入配達はスムーズで助かりました。

2020-01-06
用途:
寝室の照明に
対象商品:
20087077

ちょうどよい12Wの明るさのもので、ホームセンターなどで探さずに購入できて助かりました。

2019-03-08
用途:
最終検査の時
対象商品:
20087104

明かりが一定方向ではなく全体的に照らされるので、とても見やすく重宝しています。
難しい話かもしれませんが、価格がもう少し安くなると嬉しいのになと感じます。

2018-11-28
用途:
電球の交換用
対象商品:
20087068

点灯してから、フル発光の光量に達するのが早くて良いと思います。使い始めてそろそろ1年になりますが、問題ありません。

2019-02-11
用途:
外灯の取替用電球
対象商品:
20087095

小型で扱いやすい。使用可能時間が長くて経済的です。

2018-11-07
用途:
照明
対象商品:
20087113

色が良く蛍光灯なのに白熱球の雰囲気が出ており、明るさも満足しています。

大健 様2018-10-28
用途:
電球型蛍光灯交換に使用
対象商品:
20087113

使用中の電球型蛍光灯が点灯しなくなったので交換用に購入しました。外側の球体が無く内部が露出しているタイプですが、明るく点灯しています。ストック用に更に再注文しました。

2019-02-11
用途:
ホテル館内の照明
対象商品:
20087077

一流家電メーカー品と比べて、少し寿命が短い気がします。

株式会社フロンティア 様2018-05-16
用途:
ビルトイレの電球の代替品
対象商品:
20087104

価格は白熱電球電球より高めですが、消費電力が少なく寿命が長いので気に入ってます。 LEDもありますが、長時間 点けっぱなしなので、こちらの商品を愛用しています。

2018-08-20
用途:
蛍光タイプ取替
対象商品:
20087077

取り付け面積が狭いところでも、比較的容易に交換出来るのがいい。

2018-05-09
用途:
白熱電球との取替え
対象商品:
20087113

省エネになり、明るくて、いい商品と思います。
また買いたいです。

グラフィックスギャラリージャパン株式会社 様2018-08-06
用途:
店用
対象商品:
20087086

まだ切れるまで使っていないので、まだ何ともいえませんが、いいのでは。

2018-05-21
用途:
映像撮影時の照明用
対象商品:
20087104

問題はないのですが、スパイラルになってる部分を持つと壊れそうで恐い。

affetto 様2018-11-16
用途:
照明
対象商品:
20087113

某量販店で購入しておりました。比較的価格も安くて寿命も長いと思います。

2018-02-28
用途:
廊下やトイレの照明用
対象商品:
20087104

自宅の廊下やトイレの照明に使用している。常時使用しない所なのでこれで十分である。

2018-01-05
用途:
電球交換
対象商品:
20087052

まあこんなもんかな。近頃はLED電球もリーズナブルになったから消費電力の面から将来はLEDかな

2017-11-19
用途:
店舗ショーウインドウ照明
対象商品:
20087095

断熱材のフードがある為、安価なLEDや60W相当の電球形蛍光灯を装着すると一ヶ月持たずに切れておりました。とあるサイトで40W相当の電球形蛍光灯であれば使えるとの事でしたので試しに購入。

1人が参考にしています
MLS 様2017-01-24
用途:
Using in a classroom. Nice price.
対象商品:
20087113

I find them a bit warm light, not as bright light as I was hoping for, but a nice complement with brighter lights, 66 per cent bright and 33 per cent these bulbs.

1人が参考にしています
2018-05-14
用途:
作業用の補助照明
対象商品:
20087068

購入より1年経たないうちに切れました。
しかも蛍光灯部分の根元が 熱で焦げていました。
1万時間の寿命があるなら、1日8時間として稼働日が年240日とすると、約5年は持つはずです。
それが1年未満では あまりにも寿命が短すぎます。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品を確認したく別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。