サムライ 一番 本体のレビュー

平均満足度 4.85 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サムライ 一番 本体 神沢精工
神沢精工
3,198 / 税込 3,518
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。 【用途】森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-06
用途:
剪定作業

よく切れる、軽い、手にフィット感がある。先端が細いので松の剪定等で狭い所の枝を切る時に便利。買ってよかった!

1人が参考にしています
2024-07-16
用途:
椿の木を切りたい
対象商品:
20110037

これからやります。生木も切れそう、素晴らしい刃で感動しました。要らない木や雑草などの植物はドンドン撲滅します!

才津書店 様2024-04-19
用途:
雑木の伐採作業
対象商品:
20110012

切れ味最高、軽いし鞘付きなので木に登っての作業が楽

2023-06-22
用途:
庭の木、剪定
対象商品:
20109985

少しばかりの円形歯の切れ味は抜群でした。
もっと早く使えは、よかった。

2023-06-20
用途:
庭木の剪定
対象商品:
20110012

とても切れ味が良いことと、手持ちの部分がとても手にフィットして持ち易いと思います。

松本義夫行政書士事務所 様2022-06-26
用途:
庭木の剪定・伐採
対象商品:
20109994

他の方のレビューを参考に購入を決定。
届いてすぐに使用してみたところ、評判通りの切れ味で大いに満足。
多少太めの枝であっても確かに余計な力をかけずに伐採可能。
細枝など面白いようにスパスパ切れる。
おかげで実家の庭木がスッキリ。落葉や枝のはみだしで近所迷惑にならずにすみそうだ。

3人が参考にしています
2022-04-29
用途:
庭木の剪定
対象商品:
20110028

最初ちょっと目が粗いかな?とも思いましたが、慣れると力を入れなくても、するする切れて、あっという間に枝が混んでて、蜂に巣を作られたり、手が付けられなかった椿の木が、木漏れ日がさすような感じになり、満足です。これからは、手が付けられないような状態になる前に剪定ができそうです。

2022-01-21
用途:
梅の木の剪定
対象商品:
20110037

ひと引きでかなり切れるので効率が良く疲れなくて大変助かりました。

2021-06-30
用途:
庭木の剪定
対象商品:
20109994

直径6~7センチほどのモミジとヤマボウシの枝を切りましたが、説明書通りにまっすぐに引くだけでかなり楽に切れました。専用のヤスリを使えば、自分で研げるよなので、長く使っていきたいと思います。

2021-04-07
用途:
太目の庭の木の伐採
対象商品:
20110028

手前に軽く引くと、サクサクと切れてが気持がち良い。

1人が参考にしています
2021-04-01
用途:
倒木処理の小枝切り処理
対象商品:
20110028

倒木処理での小枝切りに大活躍で仕事が早い長さと角度が大変良く重宝しています。

2024-03-14
用途:
庭木の剪定
対象商品:
20110028

直径20センチほどある切り株を根本から切りました。
スイスイ面白いように切れます。もっとたくさん切りたくなります。
これまでの苦労は何だったのか。買って大正解でした。

2020-09-30
用途:
庭木の手入れ
対象商品:
20110037

所有している鋸では細い枝でも苦労していたので初めてちゃんとした鋸を買ってみました。
驚くほど簡単に切れるので今まで苦労して切っていたのが何だったのか、早く買っていればよかったと後悔するほどです。
細い枝は包丁のようにスパッと気持ちよく切れるのでつい無駄に切ってしまいます。

2020-07-13
用途:
庭木の整理
対象商品:
20110012

笑っちゃうほど切れます! 
これまでは目の細かい木工用つかってましたが、直径3センチくらいの枝をきるのに数分かかっていましたが、これで切ったら数10秒で切れました。枝払いが楽しくなりました。

2020-02-25
用途:
剪定や伐採
対象商品:
20110003

Youtubeで海外の人が使っている動画で知って他のお店ですが購入しました。
使って満足したモノなのでモノタロウでも感想を残しておきます。
サムライシリーズは色々あるのですが、この「一番」が汎用性が高いものです。
このあたりは神沢精工の公式サイトで用途についての説明がされているので参考にしてください。
肝心の切れ味は確かに良いと実感できます。
安価な手ノコだと目詰まりを起こしやすいものですが、これは上手く排出されるように工夫されています。
コンセプトのチェーンソーに負けない程の切れ味というのは使ってみれば納得できると思います。
もちろんノコギリですのでそれなりの力は要りますが、他のノコギリと比べれば必要とされる力が少なくて済みますのでおすすめです。

1人が参考にしています
2020-02-07
用途:
間伐、枝払い、伐採等々
対象商品:
20110037

よく切れる、湾曲度をもう少し小さくするとはより使いやすい気がします。
長さ400より長い商品が欲しい。

2019-11-07
用途:
枝打ちメイン
対象商品:
20110028

まだ試し切り程度ですが、枝打ちが簡単にできそうです。やはり用途別で鋸は使い分けるものですね。

2018-11-26
用途:
庭木の伐採
対象商品:
20110028

評判通りの切れ味でした、最初はサムライ大将を考えていたが、メーカーに問い合わせたところ親切な対応で、私の場合はサムライ一番がいいと判断した。

2018-11-12
用途:
山小屋周囲の木の伐採に購入
対象商品:
20110012

傾斜地のためチェーンソーは危険だと思い、手動ノコで歯が長く湾曲タイプを購入しました。前のノコは歯が短く直線で切れないので苦労しました。

1人が参考にしています
2017-09-04
用途:
木の剪定、伐採
対象商品:
20110012

直径20cmほどの木を、以前、主人が高さ80cmくらいに切ってくれていたのですが、根元から伐採したくて、購入しました。主人が仕事で忙しく、3日に分けてですが、女性の私でも、切れました。諦めていたので、大満足です。

1人が参考にしています