フリーローラー付4本出シカッタのレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フリーローラー付4本出シカッタ マキタ
マキタ
2,698 / 税込 2,968
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-13
用途:
草刈り

専用コードを使う事なく、30cm程度にカットしたナイロンコードを差し込めば簡単に4本出しカッターの出来上がり。叩き出し式やフルオート式と比べると軽いので23ccなどの小排気量エンジンでもストレスなく草刈りができます。
ただし裏面のカップとそのブラケット(どちらもプラスチック製)はアカン!
平地で高刈りを維持できるならいいですが、ちょっと足に当たっただけで飛んでいきます。自分もカップについては2回旅立ちました。ここの対策を切に願います。

ドリームオートガレージ 様2024-06-28
用途:
草刈り作業
対象商品:
20364426

ワイヤーの交換も素早くでき、他社製品よりマキタの純正部品だけあって、使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
2024-02-28
用途:
草刈りでナイロンコードを使用しています
対象商品:
20364426

ナイロンコードの差し込みが容易で2本だしで使っています。左右の片側はナイロンコードの引っ張り出し部分として使用しています。

3人が参考にしています
2022-07-04
用途:
芝刈り
対象商品:
20364426

芝刈り作業に使用
二本を使用し、延べ四本のナイロンコードで刈るようになる
斜面等の芝刈りに重宝している

1人が参考にしています
2021-08-08
用途:
草刈り
対象商品:
20364426

今までチップソーばかり使用していましたが、一度はナイロンコードを使ってみようと調査したところ、叩き出しタイプは、草刈り機に負荷がかかるとの評価が多いため、こちらを購入しました。
実際使ってみたが、個人的にはチップソーに軍配です。
この商品がという訳ではなく、ナイロンコードの感想です。
まず、全開で使っていても草に当たった瞬間に回転数が落ち、半クラ状態になり、クラッチに悪そう。チップソーなどは円盤が回るので慣性が働き、負荷の増減でも回転数が落ちることがなく、使って初めて気が付きました。
あとは、草や石の飛び散りが半端ないです。
コンクリートや防草シートの際刈り専用となりそうです。

2020-08-06
用途:
刈っても刈っても終わりなき草刈り作業
対象商品:
20364426

今まで叩き出しタイプのナイロンコードカッターを使用していてコード根元やカッター内で切れてしまって修正する手間にイラッとしていたので専用コードの不要で4本出しの当製品を購入しました。気に入った点は1.コード交換が簡単、2.回転が軽やかな気がする。不満点は不具合が出ない時のナイロンカッターに比較してコード交換回数が増えた(矛盾してますが)ただ、コード寿命や回転音は使用するコードに起因するので何とも言えない。総括:1回の作業に複数のコードを交互に使い分けると特性が良く判って面白い。使用刈払機:HONDA UMK435

2021-05-30
用途:
自宅周り、畑の草刈り
対象商品:
20364426

色々なナイロンカッターを使ってきました。自動、半自動の耐久性やコードトラブルに悩まされ試しに購入。
軽量(実測220g)の為か22.5cc(ゼノアBCZ-235)でも十分使えます。12cm四本出しで使い、短くなったら12cm二本出しにして使っています。コードの調整、交換は手動ですが道具いらずで楽、トラブルも無くイライラしません。
しっかりと作られており、構造も単純なため耐久性も有りそう。
大変良い物だと思います。
ただし、マキタのMEM2651には取り付け出来ませんでした。
アルミダイキャストのためか取り付け部の厚さが約5mmあり、ナットが半分くらいしか入らず、恐ろしくて使えません。
(「エンジン刈り払い機全機種対応」だと?嘘つくな、マキタ!)
刃の取り付けがナットの刈り払い機では注意が必要です。