メガネレンチ 両口のレビュー

平均満足度 4.51 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メガネレンチ 両口 モノタロウ
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。 【用途】機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
59件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-29
用途:
自動車整備
対象商品:
20362073

なぜか当社では10ミリメガネが「雲隠れ」しますので、補充の必要があります。この製品は仕上げ・手触りもまあまあで、十分使用に耐えます。コストパフォーマンスは高いと思います。

2人が参考にしています
2019-10-05
用途:
オートバイの整備
対象商品:
20362098

有名工具メーカーと同等の品物だと思いました。取り扱い上、問題ないと思います。

2021-11-03
用途:
ランクルのデフ
対象商品:
20362098

デフオイル交換時に使用しました、
余り使わないサイズだか無ければ困ります。

2020-02-27
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
20362116

安価なので購入しました。コスパはかなりいいと思います。

2020-02-13
用途:
車メンテナンス時
対象商品:
20362082

長さ角度共に作業性が良いです。
価格も安くオススメですよ。

2019-12-05
用途:
ブレーキフルード交換時
対象商品:
20362073

ブレーキのブリーダープラグを回す時に使っています。造りは荒くバリも所々あるがトルクを掛ける場所には使わないので問題ないと思います。

2019-09-23
用途:
自動車のロアアームブーツ交換時に
対象商品:
20362082

17*19の両口メガネを持っていると思ってたら14*17でした。急遽注文しロアアームブーツの交換を行いました。安いけど充分使えます。

2019-09-05
用途:
整備工具
対象商品:
20362125

コスパはとても良いと思います。
質感も想像以上でした。

1人が参考にしています
2019-07-26
用途:
作業に
対象商品:
20362107

可もなく不可もなく、コスパは、良い方だと思います。

HondaCars尼崎東 近松店 様2021-03-14
用途:
ブレーキ液交換時に

8-10mmの商品を購入。ブレーキ液交換時にブリーダーを緩めるのに使用。
製品の評価としては精度はあまり良くない。具体的には10mmのブリーダーバルブに掛けたところクリアランスがかなり広く遊びが大きい。メガネレンチの末端の部分で10~15mm前後の遊びがある。また上下方向にも遊びがあるのでナナメ掛けになってネジの頭をなめてしまう恐れがある。当方が購入した物だけがこのような状態で他の方が購入した製品はこうではないのかもしれないが・・・。
ナンバープレートのネジの取付等そんなにトルクのかからないような部分には問題なく使用できるだろうがエンジン内部等の精密さが要求される作業には不適であろうかと思われる。もちろんそのような箇所にハナから使う気はなく、値段が安かったのもありどんなものかと試しに購入した次第。表面の処理は良くその点はホームセンターの工具よりも高評価である。メーカー様には加工精度の向上とサイズのラインナップ拡充をご検討をいただければと。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2019-05-04
用途:
スタビリンクの交換
対象商品:
20362082

DIYで車のスタビリンクの交換に使用。ナットへの食いつきもよく、始めての作業でも難なく出来た。

2019-07-06
用途:
ポルシェ997turboのベルト交換
対象商品:
20362116

30ミリのSSTが無く困惑。このメガネで無事交換できました。

2020-09-07
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
20362107

コンバインのメンテナンスに使用しました。近くのホームセンターより安価でしたが、遜色無かったです。

2019-04-15
用途:
ダイヤル錠交換
対象商品:
20362107

安いので大丈夫かと思いましたが、十分役に立ちました。

2018-12-24
用途:
オートバイのメンテナンス時
対象商品:
20362116

トップブリッジのネジ径が30mmで、この部分は数年に一度しか回すことが無いため、精度より安さを最優先で購入しました。老舗某有名工具メーカーの1/5の価格で、問題なく使用することが出来ましたので大満足です。使用感も不安になるようなことはなく、いい感触でした。
負荷が大きい場合の使用はしていないのでわかりませんが、バイクメンテナンス程度の負荷は余裕ではないかと感じました。

代行ひまわり 様2018-11-08
用途:
メンテナンス時
対象商品:
20362082

とても使いやすく良い商品です、種類をこれから揃えます。

2018-11-18
用途:
機械類のメンテ等色々。
対象商品:
20362098

思ったより綺麗で、遊び(がた)が少なく安心して使える。モノタロウ ブランドなかなか良く、おすすめ品。

2021-01-23
用途:
自動車整備
対象商品:
20362098

22-24のメガネレンチ。穴の精度悪くクリアランス大きくて傾く。ボルトの頭からすっこぬけて怪我しそうになった。KTCのレンチも持っているのでそれで作業したがまるで違う。もうこれは使えない。この単体の不具合なのか全部の不具合なのかはわからない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2018-07-28
用途:
バイクの整備
対象商品:
20362098

このサイズ(22-24)の場合高めのトルクをかける事が多いので若干短い気がします。

2018-04-13
用途:
自動車ギヤオイル交換
対象商品:
20362116

ギヤオイル交換で必要になり購入。錆びたネジを外すために叩いて使いましたが、食い付きよくネジが回せました。とてもコストパフォーマンスが良いと思います。