延長コード ムービープラグのレビュー

平均満足度 4.85 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
延長コード ムービープラグ オーム電機
絶縁カバー付き180°回転式プラグ 熱に強いPBT樹脂、難燃性樹脂採用
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社SPIRIT 様2023-12-25
用途:
作業時の少し延長
対象商品:
20566665

現状延長コードはあるのですが、もう少し足りなかったので、購入しました。
重宝してます。

2023-01-20
用途:
掃除機延長
対象商品:
20566622

シンプルな延長コードで、長さもちょうど良く使い勝手が良いです。

株式会社川名工務店 様2022-10-06
用途:
会社のデスクワーク
対象商品:
20566613

ACアダプターを使用する電子機器が多く、コンセントに入らないので、便利です。

2022-07-07
用途:
ちょっとした延長に
対象商品:
20566638

長さがちょうどで助かりました。ムーブタイプでかさばらないし、可動部がしっかりしていそうなので安心です。

2022-06-16
用途:
パソコンの延長コードに使用
対象商品:
20566613

挿し口が稼動するのでとても使いやすいです。また機会があれば、リピート致します。

ベルカム 様2022-02-13
用途:
コンセントにACアダプターを差し込むとき
対象商品:
20566613

コンセントにACアダプターを仕込む際に、ACアダプターが大きすぎてさせないときがありますが、短い延長コードを差し込むことでACアダプターが使用できるようになります。

2022-01-27
用途:
延長コードとして
対象商品:
20566647

差込の向きが変わるので使いやすいです。長さもちょうど良かったです。

2022-03-04
用途:
消耗品
対象商品:
20566638

問題なく使用出来ました、また機会が有れば購入したいです。

2020-07-22
用途:
延長コード
対象商品:
20566665

近くの販売店より値段が安いので助かります。リピート決定

シンセイ 様2020-02-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
20566622

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。使いが良く商品も良いです。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

2019-01-07
用途:
家庭の電化製品に
対象商品:
20566613

プラグの根元が稼働するため
無理な力がかからず見た目もスッキリ。
トラッキング対策がなされているので
安心して使えます。

中央コンテナサービス有限会社 様2019-05-16
用途:
電化製品
対象商品:
20566638

丈夫で長持ち値段も安く大変気に入って使用しています

日本カーバイド工業株式会社 様2018-07-13
用途:
掃除機を使用する際
対象商品:
20566674

10mあるとかなり広範囲にコンセントを抜く事なく、掃除機がかけられる。白で清潔感もあっていい。

2018-05-24
用途:
掃除機のコード延長、真空ポンプコードの延長
対象商品:
20566656

差し込みが動くので邪魔にならず、長さが選べて汎用能力高いです。

2019-02-18
用途:
事務所のメンテナンス
対象商品:
20566656

価格が魅力的で購入しましたが、実に良い商品でした。

2018-02-06
用途:
コンセントの無い所までの延長コード
対象商品:
20566674

工事用などでなく、10mの延長コードはなかなか無かったのだが、見つけて即購入。9mで用は足りました。配線はカバーしてきれいに仕上げられました。品質も問題なし。GOOD

2017-08-31
用途:
室内配線
対象商品:
20566665

微妙な長さの延長コードがなかなか見当たらない中、ジャストサイズで注文できる点は魅力ですね。

2017-09-13
用途:
電源延長時
対象商品:
20566622

差込口が可変なので便利ですが、価格がやや高いかと思います。

1人が参考にしています
TwinEight88 様2017-02-11
用途:
通常使用の工具の延長コードに
対象商品:
20566656

この商品を選んだのは正直、長さのみです。
3mってホントに丁度良いんです。
大は小を兼ねるって話は有りますが・・・コードは嘘です ^。^
5mと3mは別物です。3mでの使用感は最高です。

2017-01-05
用途:
電気コードの延長
対象商品:
20566613

探していたサイズがあり助かりました。コードの硬さもちょうどいいです。