直流安定化電源のレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
直流安定化電源 カスタム
カスタム
18,980 / 税込 20,878
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。 【用途】電気機器の作動、実験、検証などに
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社テクノメディック 様2022-12-21
用途:
測定器のランプ電源
対象商品:
20748805

私にとっては定電圧で良いのですが、それは慣れればなんともなく非常に便利で安心です。
しかし、先日納入直後に電圧が出なくなり確認するとコード側バナナの線の接続が金属に
当ててあるだけで接触不良になっていました。
半田付けして動作良くなりました。
そこのところ出来れば修正お願いします。

3人が参考にしています
2020-09-10
用途:
ヒーターの温度調節
対象商品:
20748805

複数のヒーターを加熱するため,複数回に分けて15台程購入しました.安価ですが,電流電圧が表示され,使用に際して便利です.一般的に直流安定化電源は最大電圧が30V程度のものが多いのですが,最大電圧が100V程度のものも提供して頂くのは回路的に難しいのでしょうか.期待しています.

2019-01-23
用途:
24V3A定格の、換気巻上駆動A‘SSYの修理・動作確認に使用する。(無負荷時は、0.5A程度の電流値)
対象商品:
20748796

出力端子は、バナナチップより、スタッドが使いやすいと考えます。
付属のバナナーワニ口リードのワニ口クリップは、絶縁部を手で挟む時、ワニ口本体と絶縁部が滑りやすく、かなり使い勝手が悪いと思います。

2018-08-28
用途:
直流電源供給
対象商品:
20748805

安価で,電流と電圧を個々に調整できるので,重宝しています.

1人が参考にしています
2018-07-17
用途:
基板への電源供給
対象商品:
20748796

持ち運びがしやすく、表示が見やすく使い勝手が良い。

2017-09-13
用途:
実験、検証用
対象商品:
20748796

電圧、電流とも問題なく安定して出力が取れますし、調整もかなり細かくできてとても良いのですが、1だけ難点があります。OFFするのに、電源ボタンしかなく、OFFしても、1~2秒程度かかります。実験、検証時には直ぐにOFFしたいこともあるので、別のスイッチが必要になるかもしれません。これ以外は非常に良く出来てます。

1人が参考にしています
KAWASAKIエンジニアリング 様2017-10-14
用途:
電子メンテナンス
対象商品:
20748796

出力電力が不明であったが、購入に至った。
届いていざ使用してみると矢張り出力電力が小さく、今回のメンテナンスでは使い物にならなかった。最低100Wクラスが必要なのでそれ相応の予算が必要であると痛感した。

2人が参考にしています