紙バッグシーリングテープのレビュー
- 用途:
- ブドウのパッキングに使っています。
近所には売っていない珍しい色のものを購入させてもらいました。
- 用途:
- グラフ表を作成するにあたり、ボーダーラインとしてこちらを利用します
いろんな色のマスキングテープがあるのですが、10mm以下+赤がなく、
紙バックシーリングテープがあってよかったです。
- 用途:
- 野菜のパック詰め
粘着力が結構強く、切れることもほぼない。落ち着いた色も良い。
紙対応のバックシーラーを使わないと切れが悪い。
- 用途:
- 野菜の袋留
簡単に手で開けられてよかった
紙のテープをずっと探していたのでみつかり早速使わせていただきました
- 用途:
- 野菜梱包
- 対象商品:
- 20757853
プラスチックテープと違い、手で切れるのでお客さんが商品を買った時に開封しやすくて良いと思います。
使用時の注意点として、同メーカーが出している専用のバックシーラーを使用しないと切りくずが詰まり効率よく作業ができないので同時に購入してください。
- 用途:
- パンの袋をとじる時に使います。
- 対象商品:
- 20757677
ナチュラルなイメージが好きで注文しました。とても可愛く袋をとじる事ができます。
袋を開ける時も紙なので、手でちぎる事が出来て、お客さまにも好評です。
- 用途:
- 野菜出荷時にボードン袋の口をとめるため。
- 対象商品:
- 20757713
紙でもかなり丈夫です。でも力を入れれば手で切れてくれるので使いやすいです。野菜購入時など、紙でないものはなかなか開かず、イライラするので購入者のことを考えると紙が良いと思います。パステルカラーも気に入っています。
- 用途:
- 野菜の小袋詰めの際の袋とじ用です。
- 対象商品:
- 20757878
手で切れるところがいいと思い、少し割高ですが買いました。ただ手で切れるとは言うものの、そんなに簡単に切れるわけでもないですね。でも袋を閉じることが前提なのでこのくらいはしょうがないかとは思います。
- 用途:
- 青果物の荷造り
- 対象商品:
- 20757826
消費者の方が、開封するのに開けやすいように使っています。
紙なので手でちぎれます。値段もビニールのものと比べても少々高いくらいで納得できます。
- 用途:
- 農産物の出荷
- 対象商品:
- 20757677
紙なので指で簡単に開封できる。ただ、これまで使っていたバッグシーラーにフィットしないようで、10回に1度くらいの割合で留めが甘くなる。そんなに気にしなければ満足いくものです。
- 用途:
- トマトの袋詰め
- 対象商品:
- 20757783
いつものバッグシーラーで使っています。
斜めに下ろすとうまく切れません。
真っ直ぐ下ろすとすごい軽く綺麗にできます。
袋が開けやすくオシャレ感が出るので良いです。
- 用途:
- 梱包作業
- 対象商品:
- 20757677
小物商品を梱包する際に以前はビニール製のテープを
使用していたが開けにくいという声が多く
紙製のこの商品に切り替えてみたところ開けやすくなったと喜ばれた。
ただ、梱包作業はビニール製よりも手間取ることがあり
一長一短があります。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
![紙バッグシーリングテープ オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20757677-151228-02.jpg)