LEDライト ペン型のレビュー

73件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-23
用途:
作業中の中、暗くて字が読みにくい時、部品の先端がよく見えない時など

ペンライトは色々使ったが、シンプルで使いやすい、お手軽です。LEDになってから、電池の寿命も長く使える。

2024-02-20
用途:
基板組立作業
対象商品:
21022426

実装部品の挿入方向や半田付けの仕上がり状況などを確認するのに使っています。お値段も他メーカーより安く、使い勝手に問題ありません。

ROAD STARS SHOP 尾花屋 様2023-09-22
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
21022426

狭いところに入れて照らすことがやりやすいし、明るさも必要十分だと思います。

2023-08-31
用途:
金属パーツの検査
対象商品:
21022426

値段の割に使えますが、頻繁に電池交換するような使い方には・・・。光の強さは若干暗めだと思います、照射の中心が机から30cmほど離すと3・4センチくらい明るい円の中心から離れると明るさがります。銀色のカバーが電池の蓋になっていますがこのねじ山の耐久性は頻繁に電池を交換するなら、慎重に回さないとねじ山をなめてしまいそうでした。コスパは高いのですが明るいのが好きな方にはものたリない明るさです。電源ボタンはしっかりとした造りで若干堅めです。

1人が参考にしています
2023-12-14
用途:
駐車場から家まで
対象商品:
21022426

日が暮れるのが早くなり、駐車場から自宅までの真っ暗な帰り道を歩くのに使用します。
小さいのでポケットに入れておけます。

2023-01-19
用途:
分電盤内等の暗い場所の照度確保
対象商品:
21022426

小型であるが明るさもあり
胸ポケットに忍ばせても違和感なし
少々重量感を感じるが機能は良い
良い商品である

2022-11-06
用途:
設備点検時
対象商品:
21022426

胸ポケットに差して違和感ない大きさで、コンパクトで邪魔にならないし、制御盤内など点検時必要以上に明るくなくちょうど良い。電池も結構持つので経済的ですね。

2022-11-08
用途:
水漏れ応急処置、機械の修理
対象商品:
21022426

ペンタイプなので持ち歩きが楽で助かって大変気に入っています

坂田自動車工場 様2022-09-27
用途:
安定の商品
対象商品:
21022426

高いペンライトは沢山ありますが、必要十分な性能。
大きさも丁度良く、リピートです。

三才山病院 様2022-07-20
用途:
常時ポケットに入れて使用しています
対象商品:
21022426

安価で使いやすく明るい。単4電池使用も扱いやすい。

FA電機 様2022-03-05
用途:
電気工事、ソフト試運転、現場下見
対象商品:
21022426

制御屋なので細かいマニュアルを見たり、DIPスイッチを切り替えたり、用途はかなりあります。ホームセンターで¥2000以上の物を何回も買って、何回も失くしていたのでこの安さは非常にありがたいです。

2022-03-16
用途:
整備作業
対象商品:
21022426

ツナギのペン差しに入れやすいです、後傷がつくので無地がよいと思います
電池1本仕様も検討ください。

2021-09-20
用途:
もしもの灯りに
対象商品:
21022426

丸型ライトMBH046と一緒に買いました。こちらはペン立てにマーカー等と立てて置いてます。ポケットに差して持ち歩くのも容易なサイズで重宝します。重さの殆どが電池の重量ですね。カッチリとした作りで割と長持ちしそうです。少し前までは、小型の懐中電灯を常備していましたが、もはやこの様なペンライトで十分ですね。十分な明るさと、モノタロウ侍のワンポイントが何とも可愛らしい商品です。

1人が参考にしています
2022-07-14
用途:
メンテナンス
対象商品:
21022426

野外で使用するので安価かつある程度丈夫な本体のものを探していましたのでぴったりでした。明るさも十分です。

2021-09-29
用途:
メンテナンス 点検
対象商品:
21022426

毎日30秒~1分程度使用しています。電池は半年以上もちました。狭いところをピンポイントに照らすには明るさも十分です。価格も安いので壊れたらリピートします。

1人が参考にしています
2021-10-19
用途:
設備管理
対象商品:
21022426

持ち運びやすい。いつも携帯している。安価で作りもしっかりしている。

カスタマーサービス 様2021-09-13
用途:
自動車整備に使用
対象商品:
21022426

整備の時、手が塞がっている場面でもクチで保持出来る。小型で軽量、
明るさも十分です。価格も安いので他の用途に再度購入しました。

2021-07-12
用途:
自動車DIYメンテ~お仕事まで
対象商品:
21022426

ライト系で久々に買ってよかったと感じた逸品
狭い部分を照らす目的であればかなり明るいのと、クリップが金属製で丈夫なので長持ちしそうです
あとはゴムのモメンタリスイッチの耐久性次第ですが、いまのところ満足してます

ナカノテクノサービス 様2021-08-30
用途:
修理等のメンテナンス
対象商品:
21022426

低価格でこの品質はとても良い品物です。ON・OFFのみシンプルで使い易さそうです。

2021-09-08
用途:
暗い場所での作業時
対象商品:
21022426

スイッチがちょっと押しづらいので、知らないうちにスイッチが入ってしまい使おうと思ったら電池切れということがなくなります。コスパも良いと思います。