空気抜弁 TA-18シリーズのレビュー
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
2021-04-13
- 用途:
- 石油ボイラーに取り付け
- 対象商品:
- 21230143
従来より使っていた弁が故障したため、取り付けました。
本体も小さいので取り付け易く、作動には問題ありません。
信頼のある製品です。
1人が参考にしています
株式会社 池田木工 様2019-02-01
- 用途:
- 温水配管に使用しました。
- 対象商品:
- 21230152
100℃為 気泡が入ってしまうので その対策で購入しました。
温水は 流れるようになりました。 管が長いので追加で1ヶ所増設したいと思います。 100℃までの対応できています。
2016-07-17
- 用途:
- 太陽熱温水器集熱パイプのエアー抜き弁より水漏れの為交換
- 対象商品:
- 21230134
凍結にてパンク水漏れ。以前のものと互換性ありにて交換はスムーズ。ただ、寸法が8か10か覚えていなかったのでアダプターも同時注文。結局アダプターは必要なかった。