14.4V/18V コードレスワークライトのレビュー

平均満足度 4.00 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)
12,980 / 税込 14,278
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-05
用途:
作業灯として
対象商品:
21049543

2種類のバッテリーが使えて、充分な範囲に充分な明るさを提供できます。

2022-01-27
用途:
取付作業ほか
対象商品:
21049543

とても明るく軽くて持ち運びに最適ですが、構造的にちょっとした転倒で連結部分が折れやすい様です。
取替え部品等あると嬉しいと思いました。

2021-11-24
用途:
メンテナンス作業時
対象商品:
21049543

共用バッテリーを使用できるのは大変便利ですが、他の方がレビューしていましたが、バッテリーの重さがあるので、少しの振動やショックで角度が変わってしまうの使いづらいです。ネジ式のロック昨日があれば使いやすいと思います。

2019-11-05
用途:
暗い場所・夜間
対象商品:
21049543

スイッチが兎に角固く面積が少ないのに深く押し込む必要があり強靭な細い指が必要。スイッチの必要操作力に比べて本体は軽く、ぶら下げたり置いたり不安定なので反対側からしっかり支えて両手で操作しないと使えない。この点は大いに不満。それ以外は概ね希望通り。明るさの程度は作業スポットを照らすにはそこそこ使えるが
空間全体を明るくするには複数個あったほうがいいと思う。

2人が参考にしています
2019-10-17
用途:
コンバインの作業灯として
対象商品:
21049543

振動のある場所では、振動とバッテリーの重さで角度が簡単に変わってしまうようです。もう少し角度の保持力があればと思います。振動の無い場所での使用では問題がありませんでした。

1人が参考にしています
山下住設 様2019-05-14
用途:
暗い現場の配管用
対象商品:
21049543

知り合いが使ってるので買いました、明るくて良いと思います。

2018-04-28
用途:
屋外での夜間試験の準備
対象商品:
21049543

屋外で夜間の試験を行うことがあり、その際、配線の接続などの作業があるのですが、これなら手元を十分に照らすことができます。また、設置方法にバリエーションがあるので重宝します。
電動ドライバーのバッテリーを共用しており、有効活用感はありますが、この手の照明としてはちょっと値段が高いですね。。。

2017-09-16
用途:
工場在庫
対象商品:
21049543

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。