カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾湿両用/ウォッシャブルタイプ)のレビュー
- 用途:
- 洗車場
- 対象商品:
- 21112455
今まで湿式を利用してましたが、ウッシャブル式があるのを知らなくて非常に良かったです。また、同掃除機があと2台あるので、追加で2台分購入しました。
- 用途:
- DIY全般の粉塵
- 対象商品:
- 21112455
作業小屋の床がコンクリートなので微粉塵も吸い込むために付属のフィルターでは心細いので、何度も洗って繰り返し使用できるタイプを購入。2回ほど洗いましたが今のところ全く問題なく使用しています。
- 用途:
- メンテナンス業務
- 対象商品:
- 21112455
アンカー打ちの穴あけで集塵機を使用しています。
標準の紙フィルターが直ぐに目詰まりしてどうしようもなかったですが、コレだと水洗いできるので結果として長く使えます、フィルターとしての能力は標準の紙フィルターの方が高そうなので別売りの紙パック併用で使用しています
- 用途:
- 誰がみても掃除用具ですよね。
- 対象商品:
- 21112455
ウオっしゃぶる でないのを 数回水洗いして 使用していたが とうとう ダメになったので このタイプを購入 このタイプあるの知らなかったんです。満足です。
- 用途:
- 掃除
- 対象商品:
- 21112455
突然現れたこの部品。
京セラ製でした。
元からついている不織布のようなのは目詰まりする割に洗えないので吸引力が落ちます。
こちらに変えてからいつもきれいに洗えるので吸引力が落ちません。
元からこれがついていればいいのに、コストの関係なのか・・・。
- 用途:
- 新築物件のクリーニングで使用
- 対象商品:
- 21112455
標準で装備されているフィルタと比べると少し吸い込みがよくなった気がします。また水で洗えるのが扱いやすくなりました。
- 用途:
- 交換用に。
- 対象商品:
- 21112455
問題はないのですが、値段が、やすければ、
助かりますが、純正だから、仕方ないかも、
モノタロウブランドで、安く作ったら、助かります。
- 用途:
- 旧製品VC-23に転用(正規品が余りにも耐久性が無く、高価なため)
- 対象商品:
- 21112455
VC-23には長さのみが異なるため、135mmになるように作り変える。
具体的には、どちらかのパッキンの根元をカットする。(フィルターはカッターナイフでカット、金網はニッパーでカット)同様にフィルターを目的の長さに縮小する。パッキンの根元にシリコンコーキングを盛りつけ接合する。足りない部分は竹串等で盛りつけ、はみ出した部分は拭き取り、一晩重しをして放置完成。これで全く正規品と同じように使用できる。
注意:金網は硬度があるため、ニッパーの劣化を伴う。ワイヤーカッターを用いても良いが根元で切ることが困難。
- 用途:
- 掃除
廃版のVC-23に使いました65ミリのコーススレッド2本打ち込み固定問題なしでした。
本当に邪道ですが自己責任でVCー23廃版商品を
持ってるけど、この水洗いフィルター欲しい人にはお勧め。少し長いのでセットできないだけと思います。自己責任で買ってね。
- 用途:
- 粉塵作業での清掃等
- 対象商品:
- 21112455
純正部品ですし、本体付属のカートリッジに比べて吸引力が上がった気もします。問題は価格でしょうか…。VC-1100を使用していますが、本体価格は一万円とちょっとです。このカートリッジは4000円もしますので、本体ごと買い換えるかカートリッジだけ換えるかが悩ましいです。
今回は本体が殆ど傷んでいないので、カートリッジのみ購入いたしましたが、もう少し安いと嬉しいですね。