編組チューブのレビュー

平均満足度 4.33 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
編組チューブ モノタロウ
モノタロウ
449 / 税込 494
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。 【用途】配線の保護に。
63件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-07
用途:
2本のケーブルをまとめる用にちょうど良い

誤字と追記したく、再投稿します
注文コード 21228375
品番 MR-15-10
直径5.6mmと直径9.1mmをまとめるのにちょうど良いです
片方の頭を切った状態で、直径20mm+直径9.1mmでも通せました。
10mだと押し切るのが少し大変ですが、等間隔にてインシュロックを使って止めるよりかはいい感じに仕上げられました。
電線長と購入したものの長さが同じなので、カットはしてません。
念のため、直径20mmの収縮チューブで末端処理しました。
束ねる際には少し手こずりますが、まとまってていい感じです。

2026-01-18
用途:
2本のケーブルをまとめる用途として

直径5.6mmと直径9.1mmをまとめるために使いました。
片方の頭を切った状態で、直径20mm+直径9.1mmでも通せました。
10mとと押し切るのが少し大変ですが、等間隔にてインシュロックを使って止めるよりかはいい感じに仕上げられました。
電線長と購入したものの長さが同じなので、カットはしてません。
念のため、直径20mmの収縮チューブで末端処理しました。

ROSE RSS 様2026-01-21
用途:
二輪車の配線のまとめ

フレームに接触するハーネスや、ヘッドライトケース内でばらけて収納しにくい配線を束ねるのに使用しました。見た目もすっきりして満足です。

有限会社モリ電子 様2025-04-17
用途:
制御用機器製作

多芯ケーブルを使用して端末にコネクタを取り付けるとき長さを合わせるのが
大変ですが、多芯ケーブルを使わずに、コネクタにバラ線を取付その後チューブの中を通すと、簡単に処理できます。

1人が参考にしています
2024-05-13
用途:
配線保護
対象商品:
21228287

事情により先端にコネクタが着いたケーブルでしたが、手間はかかるもののなんとか通すことができました。末端の処理はビニテになりましたが。。。

1人が参考にしています
2023-12-02
用途:
自動車のコクピット内配線の保護カバーとして
対象商品:
21228287

保護機能では少し劣るかもしれないがコルゲートチューブより柔軟性があり、取り回しが良く配線の通る箇所で使い分けをしている。
入手性が意外に悪く、各種の太さを選んで購入できるモノタロウは便利だ。
余談だが、長さ調整で切断した断面がほぐれやすくなるが、ライターの火などで炙り熱で少し溶かすことで、ばらけるのを防ぐことが出来る。

2人が参考にしています
2023-04-06
用途:
線処理
対象商品:
21228402

仕事上複数のケーブルをまとめる事が多いので、今回数種類を購入しました。大きさ等の種類も豊富で、ニーズに合せたサイズの選択ができます。また当方には10m単位で購入できるのもありがたいです。使用感は当初やや硬いかな?と思いましたが、使い始めたら全く気になりません。

1人が参考にしています
2023-09-27
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
21228332

横が割れている物と間違えました。これはこれで使い道がありますのでストックしておきます。

2022-09-05
用途:
バイクのカスタム
対象商品:
21228244

露出する配線を見た目とまとめるために使います。
ライターでとかして末端処理するといい感じになります。
バラバラになりにくいのもいいです。
値段と量のバランスもいいと思います。
耐久性も、今のところ大丈夫です。

1人が参考にしています
2022-06-01
用途:
機器内部配線の保護
対象商品:
21228314

品質は申し分ない。以前常用していたほつれにくいタイプの他社製品に比べるとすこししっかりしている(硬い)ように感じるが、実用上の違いはない。ほつれやすさは、ほつれにくさを謳っていない製品としては普通。
総じてまったく違和感なく普通に使える。

1人が参考にしています
2022-06-13
用途:
RCAケーブルの保護に
対象商品:
21228253

BELDENのRCAケーブルの保護に使用しました。強度もありとても良い商品でした。端面処理は確実に実施したほうがいいです。

2人が参考にしています
2022-05-30
用途:
コードカバー
対象商品:
21228235

通常とおり使用出来何も問題ありません、また何かありましたらよろしくお願いします、

パイオニア株式会社 様2021-12-22
用途:
オーディオケーブル類の被覆
対象商品:
21228314

自然折径が10mmとなっているが現物では8.5mmほどしかなく、折径8mmもしくは9mmが妥当。
広げても最大φ13mmもしくはφ13.5mmまでだろう。編みの密度は高くなくほどほどの感じ。編みの厚さや手触りは結構しっかりしている。

1人が参考にしています
2021-09-11
用途:
3Dプリンターの配線保護
対象商品:
21228357

3Dプリンターの配線が 一部 編組チューブなしの部分があったので 保護のため追加しました。
カットした端は ホットナイフ(半田ゴテ)で ほつれ防止処理しました。

2021-06-21
用途:
自動車ECUの配線整理
対象商品:
21228348

旧車の車内ECUハーネスを加工した際に配線の仕分けの為に使用しました。縮めればコネクタなども通せて、切ったときはライターで軽くあぶればバラバラにならずに使用でき、期待通りの商品でした。

2021-05-06
用途:
バイクにドライブレコーダー取り付け
対象商品:
21228287

ドライブレコーダーの電源用のコードがに保護カバー無かった為購入しました。
エンジン周りが、かなり高温になるため、耐熱性の物が欲しく探していましたが、高額の為
迷っていましたが、モノタロウさんに有るかなと思い、探したら有るじゃないですか。
それも、凄い低価格で。即決購入しました。配線も熱でやられることなく、ドラレコも正常に
動いています。高額の物と見た目は変わり無く、良い買い物をしました。

1人が参考にしています
2021-05-07
用途:
車両の配線作業
対象商品:
21228278

コルゲートチューブより柔軟性があり、作業性がいい。
見た目もオシャレなので、各種サイズを揃えて多用している。

Coyote S.p.A 様2021-04-24
用途:
バイクのエンジン周りの配線保護。純正の耐熱チューブか破損してた為、購入しましたが、サイズもちょうど良く取り付けも簡単でした。
対象商品:
21228235

内径の許容範囲が分からなかったけど、細いケーブルから大き目のケーブルまで対応してくれ助かりました。

2021-03-11
用途:
配線のまとめと保護用
対象商品:
21228244

切り口がほどけるのでヒートガンの高温で溶かすのがいいです。ポケトーチ類では配線まで溶けるのでお薦めできません。

2人が参考にしています
2021-03-23
用途:
バイクの配線整備
対象商品:
21228244

スクーターのカウル内の配線が内部で擦れるリスクを回避するため、安全対策として購入しました。
耐久性はまだ分かりませんが、触った限りでは問題無さそうです。