平歯車 モジュール0.5 黄銅のレビュー

平均満足度 4.93 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車
協育歯車
229 / 税込 252
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
真鍮工房WADA 様2024-03-28
用途:
模型工作
対象商品:
05612373

精密度は良く材質も良いし模型工作に適した部材でした

2021-03-06
用途:
鉄道模型のギアボックス自作
対象商品:
45591104

鉄道模型のギアボックス自作に使用。きちんと組めば騒音も少ない。価格も手頃。

2020-04-02
用途:
ロボット製作
対象商品:
37063941

自作ロボットのステアリング部分に使用させて頂きました。
申し分ない性能でしたので、また利用させて頂きたく存じます。

2019-04-28
用途:
冶具の製作用
対象商品:
45591104

製品自体は協育歯車製なので問題なし。
メーカー側の問題と思うが、標準歯車という形で販売しているものなのだから、在庫や商品の継続性をしっかりしてほしい。

2018-03-24
用途:
ゴム巻ワインダー製作に使用
対象商品:
37063941

室内飛行機のゴム巻ワインダーはハンドル1回転でゴムを20回巻く高速回転でゴムのトルクの感覚を手で感じることが重要、滑らかで軽く回転する歯車とベアリングが必要、4枚の協育歯車とベアリング(NSK ZZフランジタイプSMF形)の組み合わせで、十分満足できる出来栄えとなったので数機製作し仲間と使用中です。

1人が参考にしています
2017-01-13
用途:
自作ラジコンのステアリング機構
対象商品:
89585745

モジュールの多きさや精度がよく、素人の加工でも使いやすいです。

2016-12-17
用途:
ロボット製作
対象商品:
45591122

歯車が1個単位に簡単に入手できることは助かる、今後は3Dプリンタの影響が出ると思う

2021-02-04
用途:
遊星ギヤの最低減速比の実験に
対象商品:
45591174

遊星ギヤの減速比は、ネットでは最大減速比等は書いてありますが、最低減速比は書いてありません。(YouTube動画でも)
そこで、タミヤ模型の遊星歯車キットを使って、最低減速比を試すために購入しました。
ただ、ピニオンギヤが8歯未満が無い為に8歯で出来る最低減速比を試す事にしました。
内歯車48歯・サンギヤ32歯・プラネタリーギヤ8歯で、減速比2.5になります。
計算上はサイズを気にしないなら、遊星ギヤは減速比2以下は出来ませんが、減速比2を超える組み合わせは出来ます。(例:減速比2.00001など)
でも、中途半端な減速比はあまり使わないでしょうから、今回の減速比は2.5にしました。
ただし、プラネタリーギヤを2・3個を使う車などに使われているような技術を使えば、減速比は2以下にも出来ます。
逆に小さいまま減速比を大きくする事も可能です。

2015-07-10
用途:
小さい歯車列の仕様変更
対象商品:
45591567

精度よく仕上げられており、追加工も簡単です

2015-05-22
用途:
ロボット製作
対象商品:
37063941

単価が高い商品なのと、個別に買うのが難しいので、容易に手に入れられて満足しています。

2021-02-04
用途:
自作分割テーブルの減速機に
対象商品:
89585745

自作分割テーブルの減速機として使用。
自作分割テーブルの整数で割り切れない角度を補助し1/1000度までを可能にしようと考えています。
(例:28分割作成の1角度は、12.85714・・・・度になります。
自作分割テーブルのハンドルを1回転1度で作る予定ですが、減速機で1回転1.2857度になるように減速させれるようにしたいです。
最終的にはS45C歯車にする予定です。)

1人が参考にしています
2018-05-31
用途:
ステッピングモーターの減速に使用
対象商品:
45591104

一般的なステッピングモーターは、1.8度/1ステップですが、1度/1ステップにしたかったので購入しました。
以前購入した、20歯・28歯・36歯と購入して、同軸ギアボックスを自作しました。(2軸減速機)
今度は同軸(1軸)減速機を遊星ギアで作ってみようと思います。
ねじピッチとステッピングモーターとPICマイコンの仕様を考慮した物を・・・
今回の物は、ねじピッチ1.0mmで1回転360度=1度/1ステップでしたが、1.0mm/360度(ステップ)と計算すると1ステップ=0.00278mmとなり、分割テーブルで1度/ステップ精度で使う事にします。
今度の平歯ギヤボックス・遊星ギアでは、PICのプログラミングを簡略化する為に、7.2度/4ステップで計算し直して1.0mm/1回転・1.8度/200ステップで1ステップ/0.005mmですが、4ステップ/0.02mmになりますが、4ステップ/0.001mmになるようにしたいです。
減速比1/20になるようにする予定です。
(参考に田宮模型の各種ギアボックスで試行錯誤します。)

山形県立米沢工業高等学校 様2015-11-20
用途:
マイコンカー製作
対象商品:
37063941

消耗品という認識で使用では満足。

2015-06-18
用途:
模型自動車のハンドル部分
対象商品:
45591296

真鍮で強く、加工も簡単で使いやすい

2020-12-07
用途:
RC(ラジコン)ornithopter 羽ばたきギヤーヘッドの自作
対象商品:
89585754

減速ギヤー比最終段1/5にPOMギヤーを使っていたが、強度不足で歯飛びが起こったので強度アップの為に変更