14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)のレビュー
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。
連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。
コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。
角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
清水農園 様2022-10-17
- 用途:
- 農作業
- 対象商品:
- 21365618
暑い日の電源のない倉庫内での作業時に非常に助かりました、また畑での作業にも持っていけるので便利でした、購入してよかったです。
2人が参考にしています
2022-07-24
- 用途:
- 現場内の使用
- 対象商品:
- 21365618
以前、小さいタイプのHIKOKI扇風機を購入しましたが、音が大きくファンも小さく風も来ないので使用していませんでした。今回のこのタイプは裏切りませんでした。とっても良いです。
2016-07-23
- 用途:
- ガレージ内作業に
- 対象商品:
- 21365618
工場扇では大きすぎ、家庭用では木屑での故障が気になるので、
現場運用できそうな工具メーカーのものを選択しました。
マキタの同種のものは五月蠅いと聞いていたため、日立のバッテリー工具は持っていませんが、ACアダプター運用できるという事で購入。
風量はガレージ(5x2.5m)の広さだと十分です。首が振れるのがいいですね。
屋外では首固定で風の正面でなら使えそうです。
1人が参考にしています
戸田電気 様2016-08-16
- 用途:
- 天井裏と現場作業時
- 対象商品:
- 21365618
真夏の天井裏の作業はとても暑くて大変です。
点検口から入れるので便利です。
適度な風量があるので良いですね!