木工ドリルのレビュー

平均満足度 4.78 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
木工ドリル ALPEN
ALPEN
289 / 税込 318
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。 【用途】被削材:木材
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-11
用途:
木工のボール盤で直角に穴を開ける場合
対象商品:
21483568

直角に精度のいい穴を開ける場合丸い軸の方がシンブレは少なくなる。最近はこの刃物に切り替えてボール盤での加工は穴の丸の精度が良くなった。

1人が参考にしています
2023-07-19
用途:
木工の穴あけ時
対象商品:
21483464

三角のトップが位置出しがし易く、芯ブレもなく使いやすいです。

2022-04-26
用途:
木材の下穴開け
対象商品:
21483437

安価ですが切れ味がよく簡単に穴あけができました。他の刃径のドリルも買いたいと思います。

1人が参考にしています
2022-02-18
用途:
木材への穴あけ(特にネジのガイド穴、隠しネジのための穴あけ等)
対象商品:
21483455

バリがなく穴あけ面、及び淵の盛り上がりがなく仕上がりが綺麗

2022-01-05
用途:
木材の穴開けに
対象商品:
21483473

先三角ショートビットも購入してくらべました。穴の先端の仕上がりが、こちらの方が若干上良いような感じがします。

2021-03-27
用途:
木工作業
対象商品:
21483525

セット品に入っていない12mm以上のサイズを使用しています。スムーズな穴の開き具合に満足しています

2021-01-29
用途:
ネジ穴、ダボ穴
対象商品:
21483507

確かに、安価で、切れ味は大変良いと思います。以前スターMでしたが、それに比べ慎重にやらないと表面、貫通した裏側がバリが出てしまいます。私個人としては、このタイプあまり好きではありません。

2020-10-06
用途:
木工
対象商品:
21483464

安価ですが、綺麗な穴が開いて各サイズ使っています。

2020-09-02
用途:
木材加工
対象商品:
21483437

ブレもなく、表面の割れもなく綺麗に穴あけができ、満足しています。

2020-06-06
用途:
ゴムの穴あけ加工
対象商品:
21483482

ゴムへの穴あけ加工に使用しましたが、切削速度を調製して精度良く仕上がりの荒さも満足できています

2020-02-12
用途:
木工
対象商品:
21483464

主にボール盤で使用していますが切れ味最高でまた買いたいです。
ドリルドライバに付けて使う場合も綺麗に穴が空きます。

2019-09-26
用途:
建築、角材の穴あけ
対象商品:
21483543

切れ味が素晴らしい。先端が誘導ねじでないため、穴の深さコントロールが楽。

2019-02-21
用途:
木工作業
対象商品:
21483507

芯ブレもなく、木材にとてもきれいに穴加工ができました。

株式会社サハラマーブル 様2019-02-12
用途:
振動抑制機器の製作
対象商品:
21483577

耐久性に優れ、他の商品に比べて、加工精度が優れている。

2019-02-22
用途:
木工
対象商品:
21483455

六角軸の物は精度が悪いものが多く、こちらを購入。
満足いく商品でした

1人が参考にしています
2018-04-04
用途:
ボール盤での木工穴明

以前まで先ネジタイプの木工ドリルをボール盤で使っていましたが、木材の浮き上がりを押さえるのに苦労していました。
このオーストリア製のドリルは、良く切れ、穴明の作業が大変楽になりました。

まつた 様2021-04-17
用途:
木工DIY
対象商品:
21483437

材質がコバルトハイスで長持ちすると思ったがそれほど良いと思えない。軸径を6.35にしたほうが、DIYでは便利なんですが。

2021-02-07
用途:
配線用木材貫通
対象商品:
21483577

先端がねじ切りしていないので耐久性は有りますがキリ本体が食いつくまでの力は従来品より必要になります。

2017-12-24
用途:
木工用
対象商品:
21483437

このドリルビットはバリが出にくく使いやすい、価格が安い。

2017-07-03
用途:
木工
対象商品:
21483437

新品はよく切れます。
一気に買い揃えるには非常に買いやすくて助かります。