パッキング 6.5X11.5X2.2 43049-1004のレビュー

平均満足度 4.89 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パッキング 6.5X11.5X2.2 43049-1004 Kawasaki
Kawasaki
389 / 税込 428
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-17
用途:
リヤブレーキキャリパーオーバーホール
対象商品:
21434227

見えない所だけどフルードの漏れが無く安心です。
気持ちが良いです。

2024-07-17
用途:
整備
対象商品:
21434227

迅速に発送していただき助かります。
品質も問題ありません。

2023-08-09
用途:
バイク メンテナンス
対象商品:
21434227

純正部品が簡単に購入できるのはありがたいです。
ちょくちょく、カートに追加しておいて、バイク部品10%
offの日に購入するようにしています。

2023-01-02
用途:
バイクのキャリパー O/H

ヤマハXJR400Rのリヤブレーキキャリパーのオーバーホールで合わせ面シールとして使用しました。
XJRのパーツリストでは部品が設定されていないので、こちらを流用させて頂きました。

2人が参考にしています
2023-04-01
用途:
バイク整備
対象商品:
21434227

GPZ900のフロントフォーク整備にて使用。
木曜夜に頼んで土曜着だったので非常に助かる。

2023-03-30
用途:
バイクのメンテナンス。
対象商品:
21434227

純正品ですから信頼性高いです。また、必要であればリピート買いします。

2022-06-16
用途:
ブレーキキャリパー分解整備時
対象商品:
21434227

ブレーキキャリパー用のシールとして材質面で適合しており、値段も安価で良い。

1人が参考にしています
小山田 様2022-02-07
用途:
バイクのメンテナンスに利用
対象商品:
21434227

いつも、このサイトを利用しています。小さい商品なのに在庫有りには、感謝しております。

2022-11-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
21434227

純正部品なので問題なく心配なく使えて、すぐに送ってもらえるので大変助かります。

2021-06-20
用途:
バイクのブレーキのメンテナンス
対象商品:
21434227

同じトキコのキャリパーを使っているスズキのバイクの整備に使いました。問題なしです。

1人が参考にしています
2021-09-09
用途:
ブレーキキャリパーのオーバーホールに
対象商品:
21434227

ブレーキキャリパーのオーバーホールに購入しました。
純正部品が安く買えるのはありがたいですね。

2021-08-24
用途:
ZRX1100リアブレーキキャリパーオーバーホール
対象商品:
21434227

リアキャリパーの中のパッキン。オーバーホール時には必ず交換してください。

2020-10-25
用途:
バイクレストア ブレーキキャリパーOH
対象商品:
21434227

ヤマハのブレーキキャリパーですがスミトモ製です。ヤマハのパーツリストには記載されていませんが、キャリパーのOH時にキャリパーを完全分解すると必ず必要になります。カワサキのキャリパーと共通の為、カワサキのパーツリストには記載されていたので購入しました。

3人が参考にしています
2020-11-29
用途:
ブレーキキャリパーOH
対象商品:
21434227

89 TZR250(3MA)のリアブレーキキャリパー分割OHに使用しました。
今のところ漏れありません。

2人が参考にしています
2020-11-09
用途:
バイクのブレーキOH
対象商品:
21434227

ヤマハはブレーキキャリパーの勘合部のOリングの設定がないため、これで代用してみましたが特に問題はありません。

2020-06-26
用途:
ZZR1100リヤキャリパー分割部オイルシール
対象商品:
21434227

キャリパー分割せずともオーバーホールは可能ですがシール嵌め込み部の結晶化されたカスを取り除く作業性が格段に上がります

2020-05-18
用途:
キャリパーオーバーホール
対象商品:
21434227

ヤマハでは購入出来なかった為、こちらを代用しましたが、バッチリでした!

2人が参考にしています
2020-04-26
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
21434227

ヤマハバイクのキャブレターOHに流用。問題なく使用できました。

2020-04-12
用途:
ブレーキキャリパーOH
対象商品:
21434227

純正部品も10%OFFで購入できるなんてとても嬉しいです。

2019-07-01
用途:
RZ250Rに使用

RZ250Rのリアキャリパーに使用しました
ヤマハ純正では出ない部品なので助かります。

1人が参考にしています