LEDミニパイロットランプ12V/24Vのレビュー

平均満足度 3.52 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)
499 / 税込 549
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!! 【用途】電装パーツ
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Renafine株式会社 様2025-10-14
用途:
機器内設置

リード線が外れてしまっていた。安いものなのでクレームにせず買い足して済ませた。

2025-01-02
用途:
バッテリーアイソレータの起動モニターランプ

モニターランプは各種メーターで点灯しますので少し色合いが違う物を探していました。とても落ち着いた色合いで気に入りました。

スーパーウォーターサービス 様2023-07-18
用途:
制御盤製作
対象商品:
21839012

作りが雑ですが安価で、工夫次第で使いたいとおもいます

2023-03-13
用途:
機械動作ランプとして
対象商品:
21839037

なかなか良かったです。
値段も安いし、明るさや取り回しもいい

1人が参考にしています
香西工業 様2022-01-02
用途:
自家用車の取り付け作業に

安かったので、ダメもとで買ってみましたが、思った以上に明るく、色も良くて、あまり水のかからないところなので、防水処理しないで取り付けましたが、今のところ、切れることなく綺麗に光っています。

安岡車体製作所 様2021-02-02
用途:
スイッチ連動のインジケーターランプに使用
対象商品:
21838994

ブルー/グリーン/クリヤーなどは直視すると眩しい位発光しますので直視しない場所への設置が望ましいです。
レッド/アンバーは直視できる範囲かと思います。
外枠からLED部分が外れる構造の様ですが使用にさして問題ありません。

1人が参考にしています
有限会社大分オービス 様2020-05-22
用途:
電源表示で使用
対象商品:
21839012

24Vのコンセントに電圧がかかっているかわからないためコンセントの上部に穴あけ加工して取り付けました、日中でも点灯状態の確認が出来て大変満足です。

1人が参考にしています
2022-04-14
用途:
バイクのインジケーター
対象商品:
21839012

商品、袋からでていてLED球が本体から外れていた。
買わない方がいい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件は担当部署に報告させていただきます。
商品破損はございませんでしたでしょうか、もしございましたら商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

2021-07-07
用途:
車両の点検時のスイッチ
対象商品:
21839037

サイズ感と配線もしっかりしていて
大変良かったです。

株式会社ITO・K 様2020-04-03
用途:
ソーラー発電のsw目視用
対象商品:
21839003

安定しています。特段の問題なく作動してくれています。

2020-01-11
用途:
自動車の整備時
対象商品:
21839037

12Vの自働車にパイロットランプの増設として本製品を使用しました。
思っていた以上に良い結果が得られました。

1人が参考にしています
2019-08-26
用途:
バイクのヘットライトハイ・ロー点灯確認のランプです。
対象商品:
21838994

シンプルで照明も素晴らしいデザインも豪華でした。簡単に装着出来ました。

2022-07-06
用途:
スイッチのオンオフ確認用
対象商品:
21839037

ちゃんとつきます。難点はたまにランプがソケットから抜けます。再度ソケットに挿せば戻るがいかんせん線が細いので壊れさそうで心配

1人が参考にしています
2020-02-28
用途:
小型船舶の電装品の配線に使用
対象商品:
21838994

スイッチパネル内の設置スペースわずかな小型トグルスイッチのON/OFFの表示等に使用しました。
小型表示灯の名の通り実物は小さい。取り付け部の裏のスペースが厳しい所は脚を折曲げて使用する事で、裏の奥行き12mm程のスペースに設置しました。
類似品が各メーカーで多数あるので、実物のイメージがわきずらい。
ここは数種取り寄せて、返品対応を使って確認するしかありません。
耐久性は今後の確認にて再レビューしたいと思います。

1人が参考にしています
2022-05-26
用途:
アジテーター車の水ポンプ作動確認インジケーターとして
対象商品:
21839012

グリーン色LED。配線接続、点灯確認、組付け後、ランプ不灯になった。
配線等チェック、異常なし。予備に買った同品に取替して点灯確認、組付け後
再び数秒で不灯になった。製品が24vに対応出来てないのでは??
同時に購入した赤色LEDに取替して、今のところ正常に点灯しているが・・・

2019-03-06
用途:
警告灯
対象商品:
21839028

追加ワーニングランプとして購入しました。 簡易用の追加なのでミニパイロットで丁度良いサイズでした。

有限会社花見山造園 様2022-04-30
用途:
車用表示
対象商品:
21839028

使えなかった、リード線がより線でなく単線それも細く荷札の針金より細く取り付け前に折れてしまい使えなくなった、最初から車用の電源電圧なので振動が考えられる使い方をするはず、設計が悪いと思う

2021-12-06
用途:
ランプ追加
対象商品:
21839012

二回の不良品交換、作業が遅れた。
完成品検査がずさんなのかな?

2020-12-02
用途:
バイクに取り付け

作りがチープで触っていたらLED部分と外枠が外れました、

株式会社城山 様2017-11-25
用途:
操作盤の電源表示に使用
対象商品:
21839037

室内では照度が強すぎる位の明るさで点灯しました。問題無く点灯しています。