チューブ PTFE製のレビュー

平均満足度 4.47 (76件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チューブ PTFE製 モノタロウ
モノタロウ
88 / 税込 97
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。 【用途】一般工業用向け
76件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-26
用途:
3Dプリンタ

Monotaroの継ぎ手と一緒に購入。フィラメントの滑りも問題ありません。1m単位の長さも手配しやすいです。

みはし医院 様2025-10-06
用途:
3Dプリンタのフィラメントチューブとして

3Dプリンタに附属していたチューブでは長さが足りないために購入。滑りも良く、安価でお勧め出来ます。

1人が参考にしています
2026-01-13
用途:
3Dプリンター

内径が大きいのでフィラメントの通りが良くなるかと思ったが肉厚が薄いためRがきつい場合チューブこしが入りフィラメントが引っかかってしまう

2025-10-15
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
22564176

今まではシリコンチューブを使用していたがこちらの方が内径が広くて硬さがあるので挿入しやすかったです。

2025-08-07
用途:
3Dプリンターのフィラメント用配管
対象商品:
22564142

bambu社の3Dプリンターにおいて、フィラメントを本体につなげるために使用。比較的安価であり、ついで買いに便利だった。
付属のチューブよりも長いため、ドライボックスから直接フィラメントを送り出すのに余裕を持って接続できた。外径4mm内径2mmのチューブは定型的なサイズなので他のボーデン式3Dプリンターでも利用可能かと思われる。

3人が参考にしています
2025-09-13
用途:
車のメンテナンス

オイルチェンジャーに使用する為に購入しました。適度な硬さがあるので底に付く感覚がわかるので使い良いです。

2025-05-26
用途:
上抜きオイルチェンジャーのチューブに継いだ

日産モコMG33Sのオイルレベルゲージは径が細く、所有する上抜きオイルチェンジャー付属の6mmチューブは入らなかった。本品、外径5mmのチューブを継いで上から抜くことに成功。内径が細くなるので付属6mmチューブより時間は掛かるが、チューブには適度な硬度もあり作業性は良い。上抜きとしては満足できる量のオイル交換ができた。

2人が参考にしています
2025-08-29
用途:
工作の素材として

カーボンファイバーロッドの保護に使いました。内径/外径がちょうど合うものが見つかってよかった。

2025-05-18
用途:
車のメンテナンス

エンジンオイルの上抜き用として使用。 肉厚が薄いが、問題なく使用中。 とても良い品物です。

1人が参考にしています
2025-07-04
用途:
装置補修、機器製作

定尺に切断し LEDの実装高さの調整に使用
耐熱性があり 変形も少ないので使いやすい

2025-12-10
用途:
RCのパーツ用に

純正は高いのでこの商品をリピートで使っています。
コスパも良くて良いです。

2025-05-20
用途:
滅菌PCD用
対象商品:
22564228

安価で、使用上問題もないので重宝してます。今後もこの商品で行きます。

2024-08-28
用途:
装置のメンテ
対象商品:
22564185

適切なサイズと適切な価格でとても使用しやすかったと思います。

2024-06-07
用途:
釣りの仕掛けを自作するのに
対象商品:
22564115

用途によってPTFEとPFAを使い分けています。PTFEはPFAよりも柔軟で曲がり癖がつけやすいです。中にラインを通しても摩擦が少ないのでスルスルとよく動くので遊動仕掛けに向いています。強く引っ張ると伸びてしまいますが。

3人が参考にしています
2024-03-15
用途:
3Dプリンタのヒートブレークスロートに利用
対象商品:
22564133

3DプリンタのヒートブレークスロートのPTFE部の交換用として購入しました。
ぴったりのサイズでした。230度で利用していて溶けることもないので満足しております。

2023-07-16
用途:
圧力計の接続
対象商品:
22564142

他のサイズも購入しており、商品には満足しています。
1メートルの次は10メートルの商品展開ですが
3メートル・5メートルも選べると嬉しいです。

1人が参考にしています
2023-10-05
用途:
オイル交換
対象商品:
22564167

以前購入したモノタロウのオイル上抜きポンプのビニールチューブが真っすぐにならない為にレベルゲージ穴から真っすぐオイルパンに届かず作業性が悪く購入しました。
安い割に普通につかえそうですので次回のオイル交換時に活躍してくれそうです。

5人が参考にしています
2023-07-24
用途:
バイク
対象商品:
22564115

キャブ加工に使う為購入しました。特に問題も無く使えました。基本加工する様なので安くて助かります

2023-10-07
用途:
パナソニックEW-DJ61の代替ホースとして使用
対象商品:
22564142

スパイラル形状にする為にガラスコップの内側に入れて巻いてお湯を入れ形状を作りました
その後取り付けたらホースに硬さはあるけど充分に使用出来ています。

1人が参考にしています
2022-12-02
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
22564167

適度な硬さとしなやかさがあり、とても満足しています。

1人が参考にしています