ステンレスレールのレビュー

平均満足度 4.50 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレスレール SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)
   
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-02
用途:
DIY建造物窓の戸車用レール

戸車で評価感想していますが、良い品物です。また機械があればリピート注文したいと思います。

長沼設備工業 様2024-11-03
用途:
引き戸の下部レール
対象商品:
22245588

現場にピッタリマッチングしたのでよかった。有難うございました。

2024-06-02
用途:
アルミ玄関建具枠無し引き違いレールコンクリート直付けの取替に使用
対象商品:
22245588

厚みも厚く重い建具にも長持ちすると思います、次に同じ工事があればまたよろしくお願いします。

2023-09-27
用途:
レールの取り替え
対象商品:
22245588

リフォーム中にレールの壊れている箇所を見つけましたが、廃盤のため同じものが見つかりませんでしたが、こちらで対応できました。

1人が参考にしています
2022-06-03
用途:
アルミレールの破損補修
対象商品:
22245588

プレハブ倉庫に荷物を運搬していますが、サッシのレールがアルミ製で強度がなくアルミが曲がり所々欠損していた為ステンレスレールを購入しました。幅を測りカットまた切り欠き等もカットして現状のレールの上から被せるような形で設置しました。
強度も上がりサッシの開閉もスムーズになり大満足です。

2022-06-07
用途:
サッシレール交換
対象商品:
22245588

レール幅が大きく半分にカットし取り付けし問題なく作業出来ました。出来れば色々サイズがあればいいのですが?

2022-02-14
用途:
入口引戸レール 修繕
対象商品:
22245588

古い住宅兼作業場入り口の修繕に使用。
スライドが非常にスムーズになりました。
同じ物が見つからずに困っていたので大変助かりました。
強いて言うのなら、4mぐらいの長尺ものとベースのアルミCチャンネルがあると有難いです。

株式会社 一孝庵 様2021-08-16
用途:
古い1本物の取り換え
対象商品:
22245588

古い1本物のレール2本が曲がり、新しくステンのレールに変えました。
急いでいたので、直ぐに手に入り助かった。

モリ 様2022-02-10
用途:
台所ドアーのレール
対象商品:
22245588

しっかりした製品でした。取り付け穴があればなお、良かった。

2020-04-29
用途:
玄関サッシのレール交換
対象商品:
22245588

45年超の玄関引戸レールでなかなか似た寸法のものがなく、少しレールの高さが高かったのですが、うまく入りました。納品時は白い保護フィルムが貼られた状態です。

1人が参考にしています
アイエススタッフ 様2020-07-27
用途:
仮設開口幅増等の工事
対象商品:
22245588

ヘアラン表面にきちんと養生シートも貼ってあり梱包もしっかりされて届きました。

土居大工 様2020-05-14
用途:
玄関の敷居に使いまあす。
対象商品:
22245588

敏速丁寧で、感謝申し上げます。また機会があればよろしくお願いします。有難う御座いました。

建築工房 OneStep 様2019-08-12
用途:
既存木製建具の レール劣化の為 交換
対象商品:
22245588

注文後 すぐに到着して助かりました。  欲を言えば 固定ビス用の 下穴の開いている商品もあれば 現場加工が少なくてすみ、嬉しいです。

2019-05-12
用途:
既設アルミレールのやりかえ
対象商品:
22245588

画像ではステン地金かと思っていましたが、届いたものは白系の塗装品でした。
どちらでも構いませんが、過去に別の場所を工事した時には無塗装品を使ったのですが、
塗装はちょっとした事ですぐに剥げてしまい見苦しい。
むしろ無塗装のほうが比較しても奇麗です。

1人が参考にしています
2019-02-09
用途:
店舗のサッシのレールの取替
対象商品:
22245448

既存のレールとピッチが一緒なので簡単に取替できました。長さも必要だったので大満足です。

2019-02-06
用途:
既設のレールとの取替え。
対象商品:
22245588

未だ、下地作りの段階で、取り付けはして居りませんが、商品自体はしっかりした作りで大変良いと思います。

アーバン建築 様2018-03-15
用途:
かたびきのれーるにしようしました
対象商品:
22245432

じょうぶでとりつけやすくきれいでしたすむーずにうごいてます

1人が参考にしています
2017-10-02
用途:
玄関サッシ修理
対象商品:
22245588

玄関サッシのレール取り換えに使用しました。既存のレールにぴったりのサイズでしっかりとした作りでとても良かったです。

ウエダ工務店 様2017-05-29
用途:
引き戸レール
対象商品:
22245588

ステンレスの肉厚もあり満足している。
長さにバリエーションがあればもっといいと思います。

2018-10-05
用途:
間口引き戸レール2560mm欲しいでしたが溶接が必要になった
対象商品:
22245588

次の3200mmレールでまた溶接
繋ぎアダプターを作ってください

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。