ACアダプタのレビュー

平均満足度 4.75 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ACアダプタ 共立電子産業
共立電子産業
   
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
53件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
千代田インテグレ株式会社 様2018-10-25
用途:
プレゼン用
対象商品:
22291657

小型軽量で設置や取り外しが容易、持ち運びも便利でした。

2018-05-28
用途:
ワイヤレスチャイムの単三乾電池、代替え
対象商品:
22291587

チャイム発振器は玄関で電池交換は容易。受信機は2階と1階、二箇所の天井付近で電池交換には脚立足場が必要で難儀です。ACアダプターを乾電池代用に配線し交換が不要になりました!! 改善点:コンセントと平行差し込みが良いかと思います。 安価で速く入手! 感謝です!  伊豆

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

株式会社ケアコム 様2018-09-03
用途:
機械の現場での動作チェック用
対象商品:
22291648

100件ほどの機械のチェックに使用しましたが、問題なく使用できました。

2018-05-08
用途:
ソレノイドの電源
対象商品:
22291605

AC100Vのソレノイドを使っていたが、振動や音がするのでDC6Vのものに交換した。電圧が低い分電流が増えるので、大電流電源を探したらこれが見つかった。スッチング方式なので小型で軽いけど、2A流せてしかも安価。

2018-04-11
用途:
LED電球の電源
対象商品:
22291657

高電圧配線を嫌って12ボルト駆動のLED電球を購入。1アンペア品でも良かったが余裕を持たせてこちらを選択。問題なく動作しています。

2018-07-27
用途:
製造ラインでのテスト用電源として使用
対象商品:
22291605

電流容量が1Aで良かったが、適当なものがなくこの2Aの商品を購入しました。
特に問題なく使用できています。

2019-01-19
用途:
監視カメラの電源
対象商品:
22291648

お手頃価格で製品.性能もよくとても満足しています.

TGT 様2018-03-02
用途:
制御BOXの12V電源として使用しています。
対象商品:
22291648

よい製品でお勧めです。
5個買いましたが問題なく動作しています。
他のサイトでもう少し安い物も見つけたのですが、こちらは国産の共立電子製なので安心して使用できます。
今後とも使用させていただきたいと思います。

2018-04-27
用途:
外付けHDDの電源
対象商品:
22291657

HDD付属のAC/DCアダプターが故障したので交換しました。

2018-06-03
用途:
デスクトップPCの「SATA-USB変換アダプター」用電源
対象商品:
22291657

問題無く動作中です。ACプラグの端子がケースの長辺の方向に並んでいるので設置の時にご注意ください(写真参照)。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

コーンズテクノロジー株式会社 様2017-10-13
用途:
海外規格のACアダプター交換用に使用
対象商品:
22291657

海外規格のACアダプター交換用に使用
PSE規格のない海外規格品のACアダプターと交換する為に購入しました、小型でよいかと思います、性能も十分でした、良い製品だと思います。

2017-10-02
用途:
ジャンプスターターの充電
対象商品:
22291657

ジャンプスターターのACアダプターが壊れてしまったので代替品として
購入しました。ジャンプスターターのINPUTは12V・1Aなので2Aタイプを購入しましたが充電時間が長く感じられましたが、満足しています。

2018-01-04
用途:
ラジオ電源
対象商品:
22291587

懸念していたノイズの載りが、実用上問題はなく気に入りました。

2017-12-15
用途:
充電に
対象商品:
22291587

海外製の7.2v電動ドライバーを充電しようと購入しましたが、こちらのアダプターでは長さが足りずささりませんでした。
ゴム部分をニッパーで剥いてみましたが、根本の溶接が大きくて結局差せませんでした。

ドライバー側の問題かも知れないのですが、短いよりは責めて長くしてて欲しかったと思います。理不尽なこと言ってたらすみません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

有限会社 植松技研 様2017-12-03
用途:
LEDモジュールの電源として活用しております。
対象商品:
22291657

安定した状態で使えております。他のアダプターに比べ安定していると感じました。

2017-11-02
用途:
HUBの交換用電源
対象商品:
22291657

純正のものは高いので互換性のあるこれを購入しました。今のところ問題なく動いています。

2017-09-21
用途:
充電器のACアダプターとして利用
対象商品:
22291657

充電池用の充電器にUSB充電ケーブルしかないため、直接AC100V電源から充電するため購入しました。問題なく使用でき、非常に満足です。

株式会社 ファルコン・ナレッジ・エージェンシー 様2018-03-02
用途:
押しボタンスイッチの点灯用
対象商品:
22291623

問題なく作動しました。ケーブルも十分な長さがあり、OKでした。

京朋ガレージ中嶋 様2017-07-11
用途:
防犯機器の電源に使います。5台連結の警報機に
対象商品:
22291587

スリムで小さく軽く非常に使い易くてたすかります・2Aなので5個の警報機を同時接続しています。

2017-04-03
用途:
Co2電磁弁用
対象商品:
22291675

水草水槽に使用するCo2電磁弁に使用するのに購入しました
DC24Vなので配線を切断して電磁弁と接合しました
問題なく使用出来ました配線には+と-を間違えない様
テスターで確認してから接続しましょう(電磁弁は電源ONで解放です)
安上がりなので助かります