蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込みのレビュー
- 用途:
- 畑の灌水
- 対象商品:
- 22734032
今使っている水栓の散水用口にぴったりねじ込めました。ビス止めのものより簡単でしっかり取り付けられました。カランを外して大きい径の方を使おうとも思いましたがピッチが広くて合いませんでした。材質がABSなのでパイプレンチを使えば、力ずくでねじ込むことはできると思います。口の方も、内径16mmのパイプにぴったり嵌まり、Oリングもついているので塩ビ管用の接着剤で貼り合わせただけで水漏れは一切ありません。分岐水栓を接続して、自動散水装置に水を送っています。
- 用途:
- 蛇口に取り付け
- 対象商品:
- 22734032
今ある蛇口を取り外して直接水栓にねじ込むタイプです。
カクダイのメタルネジ金口の樹脂版といったものですが、パーツが2つに分かれており、G3/4も取付可能です。白色の部分がG1/2で、それを外すとG3/4になります。
取り付けた感想としては…パッキンの厚みを増やしてください。水栓の種類にもよると思いますが最後まで回してもパッキンに圧が掛からないので水漏れします。今回はもともとあった蛇口のパッキンを再利用しましたが、そのようなパッキンがないと買いに行くことになります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。
- 用途:
- ネジ付蛇口への取り付け
- 対象商品:
- 22734032
物自体に問題はありませんが、うちの蛇口には形状が合わず取り付けできませんでした。
G1/2で使用しましたが、ねじ込んでいく際にパッキンが当たる前に本体端が蛇口に接触してしまう具合でした。
適合が不安な方は他の金属製のコンパクトなものを選んだ方が接触等の心配はないと思います。
- 用途:
- 散水ホース用の蛇口に取り付け
- 対象商品:
- 22734032
2種類の蛇口のネジに取り付け可能で接続は他メーカのカプラですが水漏れまったく無しでした。問題なく使用できます。コスパ最高です。
- 用途:
- 水道
- 対象商品:
- 22734032
冬に水圧でクラックが入り水漏れしました。厚みが無いので3/4と1/2別々に商品設定したほうが良いかなと思いました。
- 用途:
- 散水用
- 対象商品:
- 22734032
水道蛇口の径との相性が悪かったらしく、うまくフィットしませんでした。根柱ではなく地面に斜めに蛇口が突き出ているタイプでした。製品の寸法付き拡大図があればよかった。
- 用途:
- 屋外水栓に取り付け
- 対象商品:
- 22734032
壊れたのでご報告。2019/02/01に購入しましたが2021/05/15にニップル部分が折れました。二口蛇口の真下に付けていて、さらに分岐アダプターを使っていたのでホースを引っ張った時、このニップル部分に一番力が掛かってたために折れだと思います。
ホースを引っ張る時に力が掛からないようにちょっと工夫した方がいいかもしれません。次は工夫して取り付けます。
- 用途:
- ガーデンの水回り整備に
- 対象商品:
- 22734032
ネジ3点でとめるものと比べ、設置も楽で、漏れもなくて良い
また、サイズも2サイズに対応できるのでコスパモ良いと思う
- 用途:
- 散水ホースのジョイント
- 対象商品:
- 22734032
このコネクタは意外と見つかりにくい商品ですが、安価でねじ込み式なので重宝しています。蛇口にぴったりなので使い勝手はいいです。
- 用途:
- 散水作業
- 対象商品:
- 22734032
購入してから1年弱で水道蛇口側の白い樹脂部分のネジ部が割れて黄緑色の接栓部内に残り取り外すのに苦労しました。
毎日の水やりで使用していますがホースはつなぎっぱなしで抜き差しはほとんどしません。
ホースを多少引っ張る感じにはなり左右に揺れる感じにはなりますが もしその程度の力で割れるのであれば商品としてはどうかな?
又は取り付けるときに水漏れを気にして過剰な力で締め付けすぎたのか?
樹脂の物で耐久性が無いのか、または樹脂の成型不良だったのかは判りませんが今後は違う構造の物か金属製を探します。
- 用途:
- 散水ホースの接続
- 対象商品:
- 22734032
ネジ口の互換性は良いアイデアだと思いますが少し水漏れがします。
タカギのアタッチメントとの互換性はありません。