高精度デジタル塩分計のレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高精度デジタル塩分計 タニタ
タニタ
10,980 / 税込 12,078
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社山浩商事 様2021-03-18
用途:
地下水の塩分濃度測定
対象商品:
22452483

実は購入したのは、健康管理のための食事の塩分濃度ではなくて事業所にある地下水の塩分濃度を測るために購入しました。最初に上水道水の塩分濃度を測り当然0%でした。続いて事業所構内の地下水をくみ上げて採水して測定すると1%の表示、5km 離れた別事業所でも測定した結果1%の結果がでました。これまで漠然とかなり海水が混じっていると何十年も前から先輩方に言われてきましたが今回測定して思っているよりも全然塩分濃度が低かったので安心して地下水の利用が出来ます。どうせ塩分計を買うなら信頼のおけるタニタの製品が良いのではないでしょうか。

1人が参考にしています
2020-07-14
用途:
調味液の調整時や、調理後の汁ものの塩分の確認
対象商品:
22452483

素早く簡単に表示がされて、とても便利です。温度の幅もあるので、食べる際や調理時にも使える。お勧めです。

2020-03-16
用途:
ラボ試験 洗浄
対象商品:
22452483

欲を言えば、最大測定は5%ではなく10%まで、感度0.1%より小さいともっとよいのですが、タニタさんの提供目的は食品関連ですので、仕方ないです。使用については、文句ないです。メンテナンスも体温計の形状で、洗いも楽です。測定時間も早く、持っていると振動で測定開始及び終了をお知らせしてくれるので、横で別のモニターを見ていながら測定できるため効率よく、とても便利だと思います。

1人が参考にしています
2018-04-13
用途:
海水混入の確認
対象商品:
22452483

使用方法が間違っているかもしれませんが、地下水に塩分が含有していないか確認するために購入しました。簡単に測定でき一応の目安となり重宝しています。