O-リング (26H) 93210-14579のレビュー

平均満足度 4.94 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
O-リング (26H) 93210-14579 YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)
109 / 税込 120
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-27
用途:
トリシティ SEC1J ギヤオイル フィラーキャップ
対象商品:
23475156

純正なので問題無し。計測し互換品を模索してみようと。
毎回、交換しています。

2024-06-27
用途:
オイル交換
対象商品:
23475156

マジェシティの定期的なオイル交換で使用しました。安心して使えます。

cut salon Ys 様2024-01-12
用途:
SA26J Vinoのスピードメーターパッキンとして
対象商品:
23475156

ヤマハ純正なので安心して使えます。
旧品番:93210-14805、93210-14104

2人が参考にしています
2023-08-14
用途:
ヤマハV-max1200に使用
対象商品:
23475156

ラジエータードレンコックのOリングで使用しました、ヤマハの純正がこちらで買えるのはありがたいかぎりです。

赤帽はぴねす 様2022-12-06
用途:
メーターシャフトオイルシールメンテナンス
対象商品:
23475156

純正部品、脱着を繰り返しているうちに所在不明に雨水進入防止のために

2023-01-31
用途:
バイク修理
対象商品:
23475156

純正部品を簡単に購入出来て助かります
品質は純正部品なので安心です。

2022-01-06
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
23475156

Vmaxの修理、整備に使用しました。
純正部品がモノタロウで買えるのは、本当便利です
価格もメーカーと同じで、尚且つキャンペーンコードがある時とか、
イベントで買えばおやすくなるので、大変便利です。

2022-04-03
用途:
ラジエータの液漏れ対応
対象商品:
23475156

バイクのラジエーター液が漏れだしたのでOリングを交換しました。
その後、漏れはありません。

2021-03-16
用途:
バイクの修理
対象商品:
23475156

VMAX1200の修理に使用。サーモスタットBOXのシールです。P /Lには載っていませんがピッタリです。

2人が参考にしています
2020-10-01
用途:
SR400 1JR(1999年式)に使用
対象商品:
23475156

スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルの補修に使用。 スピードメーターケーブルから雨水が入るのを防ぐのとタコメーターケーブルのオイル漏れの効果があります。安価なので定期的に交換したい部品。

1人が参考にしています
NORIガレージ 様2020-12-04
用途:
メンテナンス時
対象商品:
23475156

YAMAHA純正品なんで勿論なんの問題も無いです。

はないな薬局 様2020-05-19
用途:
VMAX冷却水サーモスタット配管のOリング交換
対象商品:
23475156

VMAX冷却水配管が固着していてばらすのに時間かかりましたが、Oリング交換で見事に水漏れ治りました。

2019-04-02
用途:
クーラント漏れ対策
対象商品:
23475156

V-MAX1200のドレンコック部分からクーラントが漏れ出したため、Oリングを交換しました。ヤマハのパーツカタログでは、ドレンコックアセンブリ全体の交換が必要そうでしたが、本パーツだけの交換で済み、5千円ほど節約になりました。

2019-01-13
用途:
修理メンテナンス
対象商品:
23475156

黒色では無かったですが対策部品なのか太さが少し太いように思いましたが無事に修理完了しました。

2018-04-28
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
23475156

マジェスティ125のギアオイルのキャップに使用。漏れもなく満足。

1人が参考にしています
2020-12-25
用途:
メンテ消耗品
対象商品:
23475156

V-MAX1200 オーナー必需品、5年位の消耗品。

2019-10-21
用途:
sr400タコメーターケーブル交換に
対象商品:
23475156

たかがOリング、されどOリング
これがないとどうしようもありません
パーツを交換する際はOリングも必ず交換が基本です